主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO
您好!
我在 bq40z60evm 电路板电路之后制作了一个新电路板。 我已经使用 bq40z60evm 电路板对同一电池进行了良好管理。
但是、新电路板既不能充电也不能放电。 连接 bqStudio 后、我手动控制 [FET_EN]=0、[DSG_TEST]=1、和/或[CHG_TEST]=1、但不可能。 手动复位后、运行状态()变为[xchg]=1、[XDSG=1]、而[PF]=0。
我在连接到新板之前为电池充电了90%以上。 我检查 PCB 图案和组装的组件、以找出问题。
我附加导出的数据。 您能帮我找到遗漏的内容吗?
谢谢、
J.H.Kim