This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z60:bq40z60电路板;[xchg]=1、[XDSG=1]

Guru**** 2566385 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/741263/bq40z60-the-bq40z60-board-xchg-1-xdsg-1

器件型号:BQ40Z60
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

您好!

我在 bq40z60evm 电路板电路之后制作了一个新电路板。 我已经使用 bq40z60evm 电路板对同一电池进行了良好管理。

但是、新电路板既不能充电也不能放电。 连接 bqStudio 后、我手动控制 [FET_EN]=0、[DSG_TEST]=1、和/或[CHG_TEST]=1、但不可能。 手动复位后、运行状态()变为[xchg]=1、[XDSG=1]、而[PF]=0。

我在连接到新板之前为电池充电了90%以上。  我检查 PCB 图案和组装的组件、以找出问题。

我附加导出的数据。 您能帮我找到遗漏的内容吗?

谢谢、

J.H.Kim

e2e.ti.com/.../new_5F00_board.gg.csv.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的主题已分配给我。 请在48小时内回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Batt:

    感谢你的帮助。 我将发送新板的电路图。 当我移除电池并向 J1施加15V 电压时、我可以在 J5 (VSYS)上获得大约12V 的电压。 因此 Q4、Q5、Q8和 Q9看起来工作 正常。  

    我认为与电池相关的一些情况会完全抑制充电和放电。 但我很难找到错误的情况。

    谢谢、

    J.H.Kim

    e2e.ti.com/.../Battery_5F00_board_5F00_schematic_5F00_revised_5F00_10October.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    今天我测试了另一个电路板(我使用 SMT 工艺组装了所有 SMD 器件、而不是用手组装)。

    但结果是相同的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在原理图中、您没有将 GPIO0拉至 GND。 请那样做。 之后、检查操作状态 A 寄存器中的 PRES 标志是什么? 如果复位、则 FET 不会导通。 如果已设置、则可以打开 FET。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Batt:

    感谢您的建议。 我测试了两个板;(a)将 GPIO0连接到 GND、并且[DA 配置] NR = 0。 (b) GPIO0在 NR=1时悬空。  在这两种情况下、运行状态寄存器中的 PRES=1。

    但在运行状态中、熔丝=1、ACFET=0。 当 VAC 施加足够的直流15V 时、CHGR 保持为0。 在这种情况下、手动控制不起作用。 我消除了所有与温度相关的保护。   我很难找到保险丝 = 1的任何原因。 我怀疑[ACFET]存在抑制因素、它在使用 VAC 且没有电池的情况下工作良好。  

    我附加我的最新导出数据。 您能帮我找到解决此问题的线索吗?

    再次感谢、

    J.H.Kim

    e2e.ti.com/.../181031.gg.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、我要看一下它。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kim:

    这是否已在您身边解决、或者您是否仍需要我的帮助?