This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM1084:LDO 输出~10V、假设输出为5V

Guru**** 2564565 points
Other Parts Discussed in Thread: LM1084

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/742002/lm1084-ldo-outputing-10v-when-it-s-supposed-to-output-5v

器件型号:LM1084

您好、TI 论坛!

第一次在这里发布。 有关我的问题的一些背景信息、对于一个项目、我订购了 LM1084 5V 5A LDO、并按照 此处所示的德州仪器数据表典型应用进行操作。 我需要一个固定的5V 输出、因此我为 R1选择了一个120欧姆电阻器、为 R2选择了一个360欧姆电阻器(在典型应用图中)、为 C1和钽电容器选择了0.1 μ F 电容器。  

从背景信息继续往下看、我向 LDO 的输入馈送了12V 电压、并在无负载的情况下在输出端获得了~10V 电压、在相当小的负载下、存在轻微的压降、但没有显著的变化。 我  也从该链接订购了 DigiKey 器件。 我测试了电路中的每个无源组件、它们都读取了预期值和确定值。 我无法确定 LM1084可能出现了什么问题、我是否能够从 TI 或 DigiKey 那里获得一个坏批次? DigiKey 器件本身的文本表明该器件是正确的器件、但其输出电压是预期的~2倍。 有人有任何想法、建议或故障排除想法?

谢谢、Anthony Gamerman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Anthony、

    感谢您试用这些论坛! 从您的描述中可以看出、为什么您的输出不是5V。为了帮助我远程调试、您能否提供输入电压、输出电压、输出电压和输出电流的多通道范围? 这种多通道范围有助于显示电源轨之间的关系。

    此外、在调试过程中通常会忽略的一个因素是意外的泄漏路径。 如果负载需要多个输入电源轨、则有时会在负载中出现线性稳压器正在供电的无意偏置路径。 另一种常见的漏电路径是焊接残留的通量、该漏电流未从 PCB 板上正确移除。

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Anthony、

    由于已经有几周没有答复,我假设这个主题已经解决了。 如果不正确、请随时再次发布。

    非常尊重、
    Ryan