请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM1084 您好、TI 论坛!
第一次在这里发布。 有关我的问题的一些背景信息、对于一个项目、我订购了 LM1084 5V 5A LDO、并按照 此处所示的德州仪器数据表典型应用进行操作。 我需要一个固定的5V 输出、因此我为 R1选择了一个120欧姆电阻器、为 R2选择了一个360欧姆电阻器(在典型应用图中)、为 C1和钽电容器选择了0.1 μ F 电容器。
从背景信息继续往下看、我向 LDO 的输入馈送了12V 电压、并在无负载的情况下在输出端获得了~10V 电压、在相当小的负载下、存在轻微的压降、但没有显著的变化。 我 也从该链接订购了 DigiKey 器件。 我测试了电路中的每个无源组件、它们都读取了预期值和确定值。 我无法确定 LM1084可能出现了什么问题、我是否能够从 TI 或 DigiKey 那里获得一个坏批次? DigiKey 器件本身的文本表明该器件是正确的器件、但其输出电压是预期的~2倍。 有人有任何想法、建议或故障排除想法?
谢谢、Anthony Gamerman