请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS62152-Q1 主题中讨论的其他器件:LM1086
尊敬的 TI:
电路由如下所示组成。
测试结果显示输出电压为3.15V。 我需要的输出是3.3V。
输出有什么问题? DEP 引脚为高电平时、输出电压是否变为高电平?
如果您有任何其他选项、请告诉我。
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 TI:
电路由如下所示组成。
测试结果显示输出电压为3.15V。 我需要的输出是3.3V。
输出有什么问题? DEP 引脚为高电平时、输出电压是否变为高电平?
如果您有任何其他选项、请告诉我。
谢谢你。