This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62152-Q1:3.3V 输出问题

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: LM1086

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/741859/tps62152-q1-3-3v-output-issue

器件型号:TPS62152-Q1
主题中讨论的其他器件:LM1086

尊敬的 TI:

电路由如下所示组成。

测试结果显示输出电压为3.15V。 我需要的输出是3.3V。

输出有什么问题? DEP 引脚为高电平时、输出电压是否变为高电平?

如果您有任何其他选项、请告诉我。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 BJ Hans、

    电路根据数据表看起来似乎正常、但您能否提供布局以及您使用的负载?

    此致、
    Tanvee
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Tanvee

    我们将共享请求的 PCB 文件。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 BJ Hans、

    感谢您提供信息。 我想知道您在哪里测量输出电压? 我建议在 C34上进行测量。

    此致、
    Tanvee
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Tanvee、
    输出电压在 C34处测量。
    即使在功率电感器中测量、电压也是相同的。
    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 BJ Hans、

    我建议检查输入电压和电感器规格。 您在输出端施加了哪个负载? 断开负载并测量电压。

    此致、
    Tanvee
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Tanvee、
    测量时无负载。
    测试条件
    -。 输入:12V/输出负载:0A /输出电压:3.15V
    -。 输入:12V/输出负载:0.2A/Vout:3.26V
    -。 输入:12V/输出负载:1A/Vout:2.4V
    压降太大。 您是否有任何预期的调优点?
    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 BJ Han:

    您能否测量 VOS 和 GND 两端的电压? 我建议遵循布局设计的数据表。

    此致、
    Tanvee
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 BJ Han:

    我想知道他们是否有任何更新。

    此致、
    Tanvee
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Tanvee、
    很抱歉耽误你的时间。
    我们将更改为 LM1086。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 BJ Han:

    感谢您的更新。

    此致、
    Tanvee