Other Parts Discussed in Thread: TPS24751
我尝试通过 TPS24751电路的输出为大型 LCD 12V/8A (标称值) LCD 显示屏供电。
背光加电时、LCD 的浪涌电流可高达26A。
这大约是3ms 的周期。
通过将 RC 添加到 TPS24751的栅极控制输出引脚来更改/设置输出上的 dV/DT 上升时间是否谨慎/可取?
如果是、您会推荐什么值?
提前感谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Clayton、
感谢您的支持!
随附的应用手册介绍了如何选择 Cgate 来控制浪涌电流。 请仔细阅读、然后返回以获取任何进一步的查询。
此致、
Rakesh
您好、Rakesh、
很抱歉耽误您的回复。
我现在已经按照应用手册中的建议详细信息进行操作了... 接近:)
我现在遇到的问题是、如果负载连接到输出、然后我启用 eFUSE (EN =高电平、> 1.35V)、eFUSE 关闭(进入断续模式)。 但是、如果我断开负载、启用 eFUSE、然后连接负载、一切正常!!!
我尝试了各种浪涌值、但这似乎无法解决问题。
负载消耗的空闲电流为7A、但在3ms 内具有高达26A 的浪涌电流。
有什么建议吗?
谢谢。
您好、Rakesh、
感谢您的快速响应。
我将为您获取测试波形。
同时、为了让您知道、原理图与数据表中的原理图相同、但以下情况除外:-
1)我们在 EN 输入上使用 TTL 信号(将其与 OV 电路隔离、并将电阻器重新配置为5V 而不是12V。
2) 2)我们使用的是阻断 FET、如图 46。
输出电容为470uF、其两端具有二极管(与演示板相同)
一个问题是、当数据表中提到输出电容(Cout)时、我们是否仅讨论 eFUSE 电路输出电容(在本例中为470uF)、或者我们是否还需要包含任何负载电容? 遗憾的是、数据表似乎没有明确说明这一点。
如果是这种情况(需要包含负载电容)、确定这种情况的最佳方法是什么、因为我驱动的负载是大帧12V/8A 监控器、它的数据表未提供此信息?
感谢您对此提供的帮助。