This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS24751:在输出端使用 R/C、以实现高浪涌电流负载。

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS24751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/741245/tps24751-use-of-r-c-on-output-for-high-in-rush-current-load

器件型号:TPS24751

我尝试通过 TPS24751电路的输出为大型 LCD 12V/8A (标称值) LCD 显示屏供电。

背光加电时、LCD 的浪涌电流可高达26A。

这大约是3ms 的周期。

通过将 RC 添加到 TPS24751的栅极控制输出引脚来更改/设置输出上的 dV/DT 上升时间是否谨慎/可取?

如果是、您会推荐什么值?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clayton、

    感谢您的支持!

    随附的应用手册介绍了如何选择 Cgate 来控制浪涌电流。 请仔细阅读、然后返回以获取任何进一步的查询。

    e2e.ti.com/.../slua740.pdf

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、
    很抱歉耽误您的回复。
    我现在已经按照应用手册中的建议详细信息进行操作了... 接近:)

    我现在遇到的问题是、如果负载连接到输出、然后我启用 eFUSE (EN =高电平、> 1.35V)、eFUSE 关闭(进入断续模式)。 但是、如果我断开负载、启用 eFUSE、然后连接负载、一切正常!!!
    我尝试了各种浪涌值、但这似乎无法解决问题。

    负载消耗的空闲电流为7A、但在3ms 内具有高达26A 的浪涌电流。

    有什么建议吗?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Clayton、

    请在 www.ti.com/.../toolssoftware 上填写设计计算器并发送给我进行审核。 包括所有负载电容和预期的启动负载电阻。

    您能否发送原理图和以下测试波形
    VIN、Vout、GATE、计时器
    2.输出电压、栅极、计时器、输入电流

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    感谢您的快速响应。

    我将为您获取测试波形。

    同时、为了让您知道、原理图与数据表中的原理图相同、但以下情况除外:-

    1)我们在 EN 输入上使用 TTL 信号(将其与 OV 电路隔离、并将电阻器重新配置为5V 而不是12V。
    2) 2)我们使用的是阻断 FET、如图 46。

    输出电容为470uF、其两端具有二极管(与演示板相同)

    一个问题是、当数据表中提到输出电容(Cout)时、我们是否仅讨论 eFUSE 电路输出电容(在本例中为470uF)、或者我们是否还需要包含任何负载电容? 遗憾的是、数据表似乎没有明确说明这一点。
    如果是这种情况(需要包含负载电容)、确定这种情况的最佳方法是什么、因为我驱动的负载是大帧12V/8A 监控器、它的数据表未提供此信息?

    感谢您对此提供的帮助。

    e2e.ti.com/.../6888.TPS24751_5F00_Design_5F00_Filled.xls

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Clayton、

    该器件无法同时启动负载电容和重负载。 如您所见、在数据表示例图41中、在器件成功启动时将 PG 信号置为有效后、Rload 会启用。 此数据表示例展示了驱动470uF 电容时的浪涌电流控制。
    另请注意、eFuse 不需要任何负载电容即可运行。
    如果您的系统需要从重负载开始、我建议移除负载电容470uF 并进行检查。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rakesh、

    感谢您的建议。
    我移除了 eFUSE 电路直接输出上的470uF 电容、但这仍然(自有的)没有解决问题。
    然后、我尝试通过将 Rprog 值降至最小值(4.99K)来增大内部 FET 的功率限制。
    这似乎是一项工作。 当始终连接、EN 线被切换时、输出现在将打开和关闭显示屏。
    我将继续进行一些其他测试、并告诉您如何继续。

    关于 Rprog 电阻值的另一个问题。
    数据表规定将其设置为4k99以实现最大功率限制。 我能否将其降至4k7以使用标准电阻器(5K1不起作用)?

    再次感谢您的帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Clayton、

    不建议将功率限制保持在30W 以上。

    您能否发送原理图和下面的测试波形来查看可以调整哪个参数以通过设计?
    VIN、Vout、GATE、计时器
    2.输出电压、栅极、计时器、输入电流
    捕获470uF 和不470uF 两种情况的波形。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rakesh、

    好的、我将把 Rprog 电阻器值增加到、例如6K2。
    我将尝试为您捕获波形。

    此致、
    Clayton
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Clayton、

    您是否有机会进行测试?

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rakesh、
    很抱歉、延迟、另一个任务被侧向跟踪。
    将尝试尽快上传波形。

    此致、
    Clayton
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Clayton、

    提醒一下、测试波形会关闭该点。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rakesh、

    感谢大家的持续关注。
    所幸的是、我们已经解决了浪涌设置问题、现在所有问题都正常工作。
    感谢您的支持和建议。

    此致、
    Clayton