This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 如何在推挽式设计中减少漏极电压的振铃

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/739237/how-to-reduce-ringing-of-the-drain-voltage-in-the-push-pull-design

我正在设计一个推挽式逆变器、初级中有加热问题、我碰巧在 变压器半角两端连接的 MOSFET 的漏极电压、漏极的振铃图像已经连接、我应该如何为此计算缓冲器 振铃.即使 TI 建议我参考 Phili c tod 的缓冲电路设计.我在文档中找不到适当的方法来减少图像中的这种振铃效应.我应该如何计算漏极电压这种类型振铃的电容和电阻值.双通道 已经探测过、通道表示变压器与 MOSFET 的电阻。如何估算设计中电阻器值的额定功率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,Amal

    振铃是由流入器件的电流通过开关节点的漏电感和寄生电容振荡引起的。

    www.ti.com/.../slup100.pdf

    第2-4页给出了简单 RC 缓冲器电路的分步设计方法。

    我还建议您检查最大 VDS 应力是否小于 MOSFET 的额定 VDS 电压、以确保 MOSFET 不会雪崩、这将导致额外发热并可能降低可靠性。

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    海彼得
    我在设计中使用200V MOSFET、最大 VDS 为36V。 我刚刚浏览了文档并找到了设计指南行。我碰巧看到了, 我需要先找到合适的电容器、然后再添加功率耗散电容器。我应该从哪个值开始测试电容器应该在 pf 范围内开始、或者应该在 NF 范围内开始?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Amal:

    我将检查您使用的 MOSFET 的输出电容、输出电容、并使用类似值的电容作为起点。

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    海彼得

    是的、我确实浏览了数据表、发现电容的输出电容值为700pf。实际上、在我的设计中、我放置了三个 MOSFET 用于开关。总 电容值为2100pf。我应该从那里开始吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Amal:

    当然、请选择额定电压为100V 或200V 的2.2nF 陶瓷电容、并使用 NPO 或 COG 电介质、该电介质与电压保持稳定。

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    我根据您的建议进行了尝试。我达到了0.13uf 的电容值。现在我应该如何计算电阻值?实际上、我在这里附加了漏极信号的图像、没有缓冲器、电容连接到漏极而没有电阻器。我碰巧计算了的频率 在漏极中没有电容滤波的情况下、振铃为9.542Mhz、并计算出缓冲器的阻值为0.3 Ω 电阻器。但当我将这个0.3 Ω 绕线5W 电阻器串行放置以实现完整的缓冲器设计时、电容器会损坏、并且在没有电容器重复的情况下出现相同的振铃 再说一次。为什么会这样呢? 电容是否由于电压应力而损坏? 我是否正确计算了振铃频率? 蓝色通道表示正在探测漏极。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Amal

    很抱歉、这里的响应很晚、我把线程丢弃了一些。 我认为0.13uF 电容太大、请减小电容、例如1nF、然后重新测量频率、 一旦开关频率减半至4.5MHz、您将获得最佳电容值、那么我们还可以计算漏电感值、因为电路电容现在是未安装电容时原始值的四倍。

    理想电阻值等于 LC 电路的阻抗。

    请发布新测试的波形、以便我们可以根据电容值计算漏电感、从而将谐振环减半。

    此致

    Peter