我正在设计一个推挽式逆变器、初级中有加热问题、我碰巧在 变压器半角两端连接的 MOSFET 的漏极电压、漏极的振铃图像已经连接、我应该如何为此计算缓冲器 振铃.即使 TI 建议我参考 Phili c tod 的缓冲电路设计.我在文档中找不到适当的方法来减少图像中的这种振铃效应.我应该如何计算漏极电压这种类型振铃的电容和电阻值.双通道 已经探测过、通道表示变压器与 MOSFET 的电阻。如何估算设计中电阻器值的额定功率?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我正在设计一个推挽式逆变器、初级中有加热问题、我碰巧在 变压器半角两端连接的 MOSFET 的漏极电压、漏极的振铃图像已经连接、我应该如何为此计算缓冲器 振铃.即使 TI 建议我参考 Phili c tod 的缓冲电路设计.我在文档中找不到适当的方法来减少图像中的这种振铃效应.我应该如何计算漏极电压这种类型振铃的电容和电阻值.双通道 已经探测过、通道表示变压器与 MOSFET 的电阻。如何估算设计中电阻器值的额定功率?

海
我根据您的建议进行了尝试。我达到了0.13uf 的电容值。现在我应该如何计算电阻值?实际上、我在这里附加了漏极信号的图像、没有缓冲器、电容连接到漏极而没有电阻器。我碰巧计算了的频率 在漏极中没有电容滤波的情况下、振铃为9.542Mhz、并计算出缓冲器的阻值为0.3 Ω 电阻器。但当我将这个0.3 Ω 绕线5W 电阻器串行放置以实现完整的缓冲器设计时、电容器会损坏、并且在没有电容器重复的情况下出现相同的振铃 再说一次。为什么会这样呢? 电容是否由于电压应力而损坏? 我是否正确计算了振铃频率? 蓝色通道表示正在探测漏极。
你(们)好,Amal
很抱歉、这里的响应很晚、我把线程丢弃了一些。 我认为0.13uF 电容太大、请减小电容、例如1nF、然后重新测量频率、 一旦开关频率减半至4.5MHz、您将获得最佳电容值、那么我们还可以计算漏电感值、因为电路电容现在是未安装电容时原始值的四倍。
理想电阻值等于 LC 电路的阻抗。
请发布新测试的波形、以便我们可以根据电容值计算漏电感、从而将谐振环减半。
此致
Peter