This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65094:TPS650944 VNN、VCCRAM、VCCGI 不能通电

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65094

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/740352/tps65094-tps650944-vnn-vccram-vccgi-no-power

器件型号:TPS65094

您好专家、

客户的项目有问题。 他们发现有三个电源轨无法通电、但其他电源轨都可以。 我们知道、TPS650944应按照电源时序为每个电源轨加电。 但 VNN 是不好的、其他上电的电源轨也是不合理的。 您是否愿意提供任何线索来解决此问题? 非常感谢!!

 无电源:VNN、VCCRAM、VCCGI、

THERMTRIPB 保持2V。

此致、

Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    其他电源轨都可以吗? BUCK4、BUCK5、RSMRSTB?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好专家、

    我们使用实际电路板进行了测试、除了 VNN 0.05V/VCCRAM 0V/VCCGI 0V 之外、所有电源都正常。 我们使用 GUI 来捕获数据、发现 PGOOD 对于 BUCK1为高电平、但 VNN 仅为0.05V、下图所示。 此外、RSMRSTB/PCH_PWROK 均为高电平。

    我们比较了良好的电路板和故障电路板、发现我们可以在良好的电路板中调整 Buck4、但不能在故障电路板中调整。 客户还提到 Apollo lake 与 PMIC 存在一些兼容性问题。 我不知道这两件事是否相关。

    您能不能提供任何调试提示?非常感谢!!

    此致、

    Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ann:

    我已将其分配给我们的器件专家。

    不过、回顾一下、您是否检查了 SLP_S0B 上的电压? 您所描述的状态听起来像已连接待机。 在已连接待机模式(请参阅数据表中的图6-9)中、BUCK1 (VNN)设置为0V、而 BUCK2 (VCCGI)和 BUCK3 (VCCRAM)禁用。 这将解释为什么 BUCK1的 PG 为"1"。 请注意、VCCGI (BUCK2) VID 由处理器写入、因此即使在启用时、它也是0V、直到处理器提供适当的 VCCGI 电压(因处理器而异)。

    APL SoC 和 TPS65094系列之间没有兼容性问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    感谢您的回复!!

    客户对 PWR_OK 有疑问。 我们知道、CPU 会将 VCCGI VID 传输到 PMIC、然后 VCCGI 会通电。 但从下表中可以看,PWROK 需要 VCCGI OK,PWROK 则会断言。 您能帮我们解释一下吗?

    此外、您是否知道1.8V 电压轨将更改为2.5V? 我们发现有一个故障电路板、在没有任何 I2C 命令的情况下、1.8V 将变为2.5V。 由于 VID 的最大值为1.8V、因此我们无法看到任何允许1.8V 电压轨变为2.5V 的命令。

    您是否愿意在这种情况下提供帮助? 非常感谢!!

    此致、

    Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    安、

    您认为 PCH_PWROK 监控 Buck2_PG 是对的、但这并不意味着处理器需要在 PCH_PWROK 变为高电平之前设置 Buck2电压。 Buck2电压最初设置为0V、因此在处理器设置新的 Buck2电压 PCH_PWROK 之前、该电压将具有有效的 Buck2_PG 信号。 在处理器设置电压后、PCH_PWROK 将继续监控 Buck2_PG 信号、以便在其从新设置电压下降时、PCH_PWROK 将变为低电平。

    对于1.8V 电源轨上的这种电压增加、如果没有任何 I2C 命令将该电源轨设置为2.5V、则不应发生这种情况、这是可能的。 如果您查看数据表中的表6-4、可以将该电源轨设置为高达3.575V。

    如果您收到有关 SLP_S0B 信号状态的任何更新、请告诉我。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    安、

    是否有 SLP_S0B 信号状态的更新?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    感谢您的详细回复!! 将让客户检查 SLP_S0B 信号并反馈给您。

    此致、

    Ann Lien