您好专家、
客户的项目有问题。 他们发现有三个电源轨无法通电、但其他电源轨都可以。 我们知道、TPS650944应按照电源时序为每个电源轨加电。 但 VNN 是不好的、其他上电的电源轨也是不合理的。 您是否愿意提供任何线索来解决此问题? 非常感谢!!
无电源:VNN、VCCRAM、VCCGI、
THERMTRIPB 保持2V。
此致、
Ann Lien
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好专家、
我们使用实际电路板进行了测试、除了 VNN 0.05V/VCCRAM 0V/VCCGI 0V 之外、所有电源都正常。 我们使用 GUI 来捕获数据、发现 PGOOD 对于 BUCK1为高电平、但 VNN 仅为0.05V、下图所示。 此外、RSMRSTB/PCH_PWROK 均为高电平。
我们比较了良好的电路板和故障电路板、发现我们可以在良好的电路板中调整 Buck4、但不能在故障电路板中调整。 客户还提到 Apollo lake 与 PMIC 存在一些兼容性问题。 我不知道这两件事是否相关。
您能不能提供任何调试提示?非常感谢!!
此致、
Ann Lien
尊敬的 Kevin:
感谢您的回复!!
客户对 PWR_OK 有疑问。 我们知道、CPU 会将 VCCGI VID 传输到 PMIC、然后 VCCGI 会通电。 但从下表中可以看,PWROK 需要 VCCGI OK,PWROK 则会断言。 您能帮我们解释一下吗?
此外、您是否知道1.8V 电压轨将更改为2.5V? 我们发现有一个故障电路板、在没有任何 I2C 命令的情况下、1.8V 将变为2.5V。 由于 VID 的最大值为1.8V、因此我们无法看到任何允许1.8V 电压轨变为2.5V 的命令。
您是否愿意在这种情况下提供帮助? 非常感谢!!
此致、
Ann Lien