请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LP8555 主题中讨论的其他器件: TPS61169
大家好、
能否将 VOUT_A 不仅连接到 LEDA1~6、还连接到 LEDB1~6? (仅使用一个升压组件、如 L 和二极管)
或者、您是否有其他建议来满足以下规格? 如果单通道无法实现这一点、请告诉我、我们是否有其他产品可支持总输出电压为12V、输出电流为500mA。
谢谢
VIN 范围: 电池电源(3.6~4.4V)
12V 输出 WLED 背光
单通道、支持最大500mA 输出
需要 I2C
不需要 AEC-Q100