This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8555:可使用1个电感器和二极管驱动6个以上的通道

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: LP8555, TPS61169

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/742005/lp8555-can-use-1-inductor-and-diode-to-drive-higher-than-6-channel

器件型号:LP8555
主题中讨论的其他器件: TPS61169

大家好、

能否将 VOUT_A 不仅连接到 LEDA1~6、还连接到 LEDB1~6? (仅使用一个升压组件、如 L 和二极管)

或者、您是否有其他建议来满足以下规格? 如果单通道无法实现这一点、请告诉我、我们是否有其他产品可支持总输出电压为12V、输出电流为500mA。

谢谢

VIN 范围: 电池电源(3.6~4.4V)

12V 输出 WLED 背光

单通道、支持最大500mA 输出

需要 I2C

不需要 AEC-Q100

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    不能、您无法将 VOUT_A 连接到 LEDB1-6。 因为 LEB1-6由另一个升压环路控制。 对于您的应用、我认为 LP8860可能是合适的器件。 LP8860每通道输出150mA、您可以将4通道灌电流连接在一起以输出高电流。 LP8860可支持3V 至48V 电压和 I2C 接口。

    此致
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    感谢您的建议、LP8555似乎只有 Q 级? 非散射器件?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    LP8555实际上是通用器件、而非 Q 级器件。

    最好的雷格达斯
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sean、

    抱歉、我说 LP8860似乎只有 Q 级。
    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    是的、LP8860仅具有 Q 级。 如果您不需要 I2C 接口、我认为 TPS61169是一款适用于您的应用的非常简单且成本低廉的器件。 您能否告诉我您为什么需要 I2C 接口?
    此致
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sean、

    我仍在与客户核实、目前他们的规格尚未固定、只需要求我提供具有 I2C 的高电流解决方案即可。
    我搜索 TI.com、但我们的产品似乎没有太多选择来满足其规格、但我将与他们讨论详细规格。
    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    由于不活动、我将关闭此主题、如果您有更多问题、请直接回复、它将再次打开。 如果问题得到解决、请帮助单击"解决"。
    此致
    肖恩