请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS63031 您好!
我们发现、当我们将使能引脚设置为低电平时、降压升压(TPS63031)显示的输出电压为1V。 如数据表中所示、当 ENABLE 引脚为低电平时、关断模式被置位。
我们的设计如下:
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.