This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63031:为什么当使能引脚设置为低电平(关断模式)时 TPS63031显示 VOUT = 1V?

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63031

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/741834/tps63031-why-the-tps63031-is-showing-vout-1v-when-the-enable-pin-is-set-low-shutdown-mode

器件型号:TPS63031

您好!

我们发现、当我们将使能引脚设置为低电平时、降压升压(TPS63031)显示的输出电压为1V。 如数据表中所示、当 ENABLE 引脚为低电平时、关断模式被置位。  

我们的设计如下:

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Samir、您好!

    一旦输出电容器放电、如果 EN =低电平、您应该测量0V。
    这种现象是否发生在多个器件上?
    您能否共享布局以进行交叉检查?
    您是否连接了任何输出负载?

    我看到 VIN 和 VINA 之间有一个75欧姆的电阻器。 请将其删除、因为它不是必需的。 TPS63031已经有一个内部100欧姆电阻。

    此致、
    Julian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Samir、

    您是否能够解决您的问题?

    如果没有、您能否回答 Julian 发布的问题?

    此致、
    密耳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Samir、

    我们没有听到任何反馈,因此我们假设您能够解决您的问题。 如果不是、只需在下面发布答复、或者如果线程由于超时而锁定、则创建新线程。

    谢谢、
    密耳