This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5050-1:想知道 Vgs 电压是否过低

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5050-1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/736951/lm5050-1-wondering-if-vgs-voltage-is-too-low

器件型号:LM5050-1

您好专家、

我的客户在其 USB-C /适配器 Oring 应用中使用 LM5050-1。 它们在其主板上进行了测试、结果如下所示。 我们可以知道 Vgs (Vgate-Vin)最大为3V。 我们想知道它是否过低会导致 Rdson 过高。 或者、这个测试结果有意义、您能不能告诉我们为什么会这样?

它们使用以下原理图进行了测试、没有红圈电阻器。 另一个问题是、我们是否可以在栅极引脚上放置下拉电阻器? 非常感谢!!

 

S0

满载

S5

功耗

15W

63路

>15W

输入电压

19.86伏

19.9V

19.86伏

VG

20.4伏

23.08伏

21.77伏

VSD

0.44V

0.023V

0.022V

此致、

Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    还有一个问题、Vin 悬空时栅极是否悬空? 但斯克有很多!!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ann Lien:

    在 MOSFET 的栅极与 GND 之间连接一个电阻器将消耗栅极充电电流。
    LM5050器件的栅极充电电流为30uA、现在、如果您有150k 电阻器、20V 输入电压、则可能会泄漏133uA 电流。
    如果您连接150k 电阻器、甚至可能无法打开栅极。

    移除150k 电阻后进行的测量结果均适用于 MOSFET PE5E6BA N-MOSFET。

    当 Vin 保持悬空时、GATE 在 VIN 和 GATE 之间有一个内部钳位二极管、阳极连接到 Vin、阴极连接到 GATE。
    这将不允许栅极电压超过 VIN。

    此致、
    Kari。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Karikalan、您好!

    让我再次确认。 我们在没有带 GATE 的下拉电阻器的情况下进行了测试、结果如上一个线程所示。 栅源电压大约为1V~3V,这是正常现象。 我是对的吗? 非常感谢!!

    此致、
    Ann Lien
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Karikalan、您好!

    我可以有更新吗? 非常感谢!!

    此致、
    Ann Lien
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ann Lien:

    是的、在63W 满负载时、负载电流为3.15A。 在 MOSFET PE5E6BA 的这种电流下、我们预计 Vgs 为4V。
    在15W 负载下、我们预计 Vgs 为3.75V (负载电流0.75)。

    MOSFET 对于该应用似乎是过大的、因此即使在最大负载电流下、我们也能看到低栅极电压。

    此致、
    Kari。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ann Lien:

    我现在想关闭这个线程、因为我们知道为什么栅极电压很低。
    如果您有更多问题、请重新启动主题帖。

    此致、
    Kari。