This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61099:针对3.3V 输出修改了 TPS61099 EVM 电阻

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/740022/tps61099-modified-tps61099-evm-resistance-for-3-3v-output

器件型号:TPS61099

尊敬的 Sirs:  

我已将 R1/R2更改为576K/249K 以获得3.3V 输出、但它测量3.7V 输出、您能不能帮助您告知我还应该修改什么? 谢谢。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Molly、

    当您发现 Vo 为3.7V 时、输入电压和负载电流是多少? 您能否还测试 FB 引脚电压、SW 引脚波形以查看其是否正常工作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    感谢您的回复。 输入电压为1.5V、FB 电压为1V。  当 Iout=17mA 时、输出电压为3.7V;当 Iout=200mA 时、输出电压为3.6V。 客户使用1% FB 电阻器。 请帮 您检查原因吗? 谢谢你。
     
    此致、
    Polly Chung

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Polly、

    感谢您提供信息。
    您能否让客户在3.7V@17mA 和3.6V@200mA 条件下测试 SW、Vo (AC)、Il 波形。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zack:

    请参阅以下图片的波形。 谢谢你。

    此致、

    Polly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Polly、

    电感器 L1、输出电容器 C2、C3的值是多少? 它们是否与 EVM 相同? 如果与 EVM 有任何其他区别、请告诉我。
    请确保正确焊接反馈电阻。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Polly、

    此问题的最新情况是什么。 我将关闭此主题、如果仍有问题、请在此处回复并构建新主题。 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Zack:

    我没有收到客户的最新回复。 您可以关闭此主题。 谢谢你。

    此致、
    Polly