This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24770:电池寿命周期测试

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25606, BQSTUDIO, EV2400, BQ24770

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/740744/bq24770-battery-life-cycle-testing

器件型号:BQ24770
主题中讨论的其他器件:BQ25606BQSTUDIOEV2400

我正在设计一个测试设置、用于 对3500 mAh 电池执行寿命周期测试。 对于这些应用、我需要一个电池充电器对其进行充电、一个电子负载对其进行放电、并且我正在考虑使用电量监测计来测量电池电压和电流以获得电量。 因此、一旦使用新的电池进行测试、我将继续更换样本电池。 在测试过程中、这些电池未安装在笔记本电脑/手机等任何设备中。 因此、我有几个关于测试设置中使用的各种组件的问题。我可以在不同的主题上找到这些问题的答案、 但是、我尚未完成所有将进入我的设置的部件、因此、我发布此帖子是为了确保我收到的答案更具普遍性、并且我可以在该过程中节省时间:

BQ2477x 电池充电器:
1) 1) BQ2477x 具有 BQstudio 支持、对吧? 那么、我是否通过 BQstudio 接口指定充电电压、充电电流和充电终止电流? 如果不是、执行该操作的过程是什么? 我已阅读了 BQ25606等独立器件的数据表 、其中的这些参数由公式定义。 但是、我在 BQ2477x 的数据表中找不到定义电池充电参数的公式。

电量监测计:
1) 1)我阅读了有关电池组和系统电量监测计的信息。 无论我使用这两种配置中的任何一种、对我的应用会有什么影响吗?  
2) 2)我对 TI 的 Impedance Track 电量监测计感兴趣。 这些电量监测计是否提供电池 阻抗数据? 除了电池电压、电流和温度之外、它们还提供哪些其他数据? 我们能否通过将这些电量监测计与 BQStudio 集成来绘制 SOC 和容量曲线图?
3) 3) TI 是否提供电量监测计来监测容量小于100mAh 的电池?
4) 4)燃油表中的外部容量指示功能是什么? 我看到了一组选项、例如 LED/LCD/SOC;每种选项的工作原理是什么?
5) 5)所有 TI 电量监测计上是否都提供电流测量选项、或者仅提供具有集成感应电阻器的电量监测计?

EV2400
1) 1)我想使用 SMBus 电池充电器和 I2C 电量监测计(反之亦然)、并将它们连接到 EV2400并将其连接到 PC。 完成此操作后、我是否能够通过 BQstudio 对这两个器件进行编程?

其他:
1) 1) TI 是否制造直流电子负载? 如果是、他们是否有 BQstudio 支持?
2) 2) TI 是否制造可由 BQstudio 控制的继电器?
3) 3)我对电池测试设置的自动化感兴趣。 我提到过的 TI 产品、没有 LabVIEW 支持、对吧? Simulink 上是否支持这些器件、我可以通过这些器件实现自动化? 如果他们有 Simulink 支持、我是否需要使用 BQStudio 对系统进行编程?
提前感谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ved:

    关于 bq24770、BQSTUDIO 支持 bq24770。 它的充电电压和充电电流在 SMBus 寄存器中配置。

    对于 EV2400、是的、EV2400与 BQSTUDIO 兼容。

    关于杂项1,第1号
    关于杂项2,否
    但是、关于其他3项、请注意、充电器的 BQSTUDIO 接口仅执行单独的 SMBus 寄存器读取和写入操作。 然后、充电器的状态机根据这些寄存器中的值做出决策。 任何支持 SMBus 通信的主机软件都可以执行相同的操作。

    我不支持电量监测计、因此我将向电量监测计团队提出这个问题。 电量监测计基于处理器、因此需要 BQSTUDIO 或重要编码才能实现完全运行。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复、Jeff! 因此、我正在收集的是、没有一种方法可以通过 BQstudio、LabVIEW 或 Simulink 来实现电池寿命周期设置的自动化。 那么、TI 生产的其他产品充电器/监测计是否可以集成到该设置中、它们可以帮助我实现自动化?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ved、

    我不知道任何这样的现成产品。 我转发给了我的监测计团队同事、他们也不知道。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于我没有听到您的反馈、我正在关闭这个线程。 如果您有更多问题、请提交新主题。