请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24770 主题中讨论的其他器件:BQ25606、 BQSTUDIO、 EV2400、
我正在设计一个测试设置、用于 对3500 mAh 电池执行寿命周期测试。 对于这些应用、我需要一个电池充电器对其进行充电、一个电子负载对其进行放电、并且我正在考虑使用电量监测计来测量电池电压和电流以获得电量。 因此、一旦使用新的电池进行测试、我将继续更换样本电池。 在测试过程中、这些电池未安装在笔记本电脑/手机等任何设备中。 因此、我有几个关于测试设置中使用的各种组件的问题。我可以在不同的主题上找到这些问题的答案、 但是、我尚未完成所有将进入我的设置的部件、因此、我发布此帖子是为了确保我收到的答案更具普遍性、并且我可以在该过程中节省时间:
BQ2477x 电池充电器:
1) 1) BQ2477x 具有 BQstudio 支持、对吧? 那么、我是否通过 BQstudio 接口指定充电电压、充电电流和充电终止电流? 如果不是、执行该操作的过程是什么? 我已阅读了 BQ25606等独立器件的数据表 、其中的这些参数由公式定义。 但是、我在 BQ2477x 的数据表中找不到定义电池充电参数的公式。
电量监测计:
1) 1)我阅读了有关电池组和系统电量监测计的信息。 无论我使用这两种配置中的任何一种、对我的应用会有什么影响吗?
2) 2)我对 TI 的 Impedance Track 电量监测计感兴趣。 这些电量监测计是否提供电池 阻抗数据? 除了电池电压、电流和温度之外、它们还提供哪些其他数据? 我们能否通过将这些电量监测计与 BQStudio 集成来绘制 SOC 和容量曲线图?
3) 3) TI 是否提供电量监测计来监测容量小于100mAh 的电池?
4) 4)燃油表中的外部容量指示功能是什么? 我看到了一组选项、例如 LED/LCD/SOC;每种选项的工作原理是什么?
5) 5)所有 TI 电量监测计上是否都提供电流测量选项、或者仅提供具有集成感应电阻器的电量监测计?
EV2400
1) 1)我想使用 SMBus 电池充电器和 I2C 电量监测计(反之亦然)、并将它们连接到 EV2400并将其连接到 PC。 完成此操作后、我是否能够通过 BQstudio 对这两个器件进行编程?
其他:
1) 1) TI 是否制造直流电子负载? 如果是、他们是否有 BQstudio 支持?
2) 2) TI 是否制造可由 BQstudio 控制的继电器?
3) 3)我对电池测试设置的自动化感兴趣。 我提到过的 TI 产品、没有 LabVIEW 支持、对吧? Simulink 上是否支持这些器件、我可以通过这些器件实现自动化? 如果他们有 Simulink 支持、我是否需要使用 BQStudio 对系统进行编程?
提前感谢!