主题中讨论的其他器件:BQ25700
您好;
我 正在为 基于 BQ25700的手持设备开发2节锂聚合物电池充电器。 我使用的 是5V USB 充电器或通过 Type-C 连接器的15V USB 智能充电器。 我们处于测试阶段开发-将完全可操作的印刷电路板连接到系统。
但是、如果电池不存在或完全放电、并且我连接了一个充电器、我通常会得到 VSYS=0。 例如、VBUS=15V、HIDRV1 = 0V、因此没有电流流经第一个 MOSFET (Q60)。 如果我连接12V 或5V、情况也是如此。 如果未连接电池、则处理器未通电、因此 我们具有默认(POR) BQ25700设置。 I measured REGN = 6V、ILIM_HIZ =~1V。
我在 VSYS 上尝试了一个非常小的负载(<100mA)而没有使用处理器; 我尝试 了一个处理器(~500mA)负载-没有看到差异。
有时、它工作正常、我得到 VSYS = 6.1V、整个系统可以唤醒、处理器可以完成其工作。
有时,我的 VSYS 如下所示:
如果现在我插入电池、一切都正常、充电器提供电源并为电池充电;MOSFET 会发生脉冲。
通常、它更常在15V 电压下工作、大多数情况下不在5V 输入电压下工作。 此外、如果我断开充电器并等待一两分钟、则比我在几秒钟内重新连接充电器更有可能工作。
我测试了10多个印刷电路板-它们都是机器组装的。 大部分时间都是正常的、 但我不知道原因。 其中一些电池有时可以工作、有些则不能工作(当连接电池时、它们都可以正常工作)。
我知道、当充电器连接到 VBUS 时、BQ25700应该始终提供 VSYS、那么什么问题呢?
请帮助、我没有想法。
谢谢、
Steve