This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5064:在其他卡插件期间关闭器件

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5050-2, LM5064

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/737982/lm5064-device-shutdown-during-other-card-plugin

器件型号:LM5064
主题中讨论的其他器件:LM5050-2

大家好、

客户在 多个电路板中使用器件、这些电路板连接到系统背板。 LM5064热插拔控制器用于48V 馈电。 连接流程为背板连接器--> EMI 滤波器(Murata-BNX023-01L)-->基于 LM5050-2的有源 Oring FET 控制器--> LM5064热插拔控制器

LM5064会关闭输出电压、并在将同一类型的另一个卡插入背板时重新启动。 故障日志指示 DIAGNOST_WORD (E1h)寄存器中的 IIN_OC/PFET OP_FAULT 位。

我们监控过流和功率限制、但无法在背板的馈电上看到任何输入过流或功率限制突破的迹象。 在少数其他测试中进行了进一步分析、观察到如果移除 EMI 滤波器、则不会报告 IIN_OC 故障。 我们针对 UV/OV 进行了测试并观察 到、在故障期间未看到任何与 UVLO 和 OVLO 相对应的警报。

请帮助您提供快速输入、以分析和纠正此问题。

此致、Shinu Mathew。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shinu、

    您能不能共享原理图。 您能否浏览应用手册 www.ti.com/.../slva703.pdf、 其中突出显示了相邻卡插入/移除过程中的错误关断以及相邻卡上的故障。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rakesh、

    感谢您的回复、我们将返回原理图。

    此致、Shinu Mathew
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    请查找随附的原理图。

    R9和 R1290未安装在电路板上。 DECAP 安装在 VCC 引脚和 VEE 引脚之间。

     

    以下文档中的建议在客户电路板中进行了尝试。

    -     在 SENSE 引脚安装的 R9和 R10上添加了滤波器、采用10nF 和10Ohm 电阻组合、但仍然存在问题。

    -       将 CB/CL 比率提高到3.9同时保持 CL=50mV 不能解决问题。

    -       将功率限制增加到320W 无法解决问题。

    -       保持电阻分压器 R9和 R10为10欧姆不能解决问题。

     捕获了 UVLO 和 OVLO 引脚上的波形。 我们只能观察到极短持续时间的尖峰、远远小于故障计时器限制。 请参见随附的波形(在 UVLO 和 OVLO 引脚上捕获)。 在没有负载的情况下也会出现问题。 即、当48V 至12V 电源模块也关闭时。

    此致、Shinu Mathew。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shinu、

    感谢您提供更多详细信息。
    我们需要进一步探测测试节点以了解原因。 正如您已经提到的、没有滤波器就不会出现关断问题。 输入滤波器会增加电感并产生振荡、如应用手册中所述、这是潜在的原因。

    您能否探测栅极、输入电流(靠近感应电阻器路径)、计时器电压以及 VCC 至 VEE 之间的电压。
    此外、直接探测差分感应电压(在 VEE_K 和 SENSE_ K 之间)可以提供器件是由于快速跳变还是其他原因跳变的见解。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rakesh、

    感谢您的回复、我们将返回并提供详细信息。

    此致、Shinu。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shinu、

    您是否从客户那里获得了任何更新? 如果您希望延迟、请在收到输入后立即关闭此主题并打开新主题。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rajesh、

    我们尝试捕获信号、但一旦我们将探针放在计时器电容器上以探测计时器电压、热插拔就会重新启动。 我们尝试了多种方法来避免这种情况、但无法避免、请您对此进行指导。

    此致、Shinu  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    故障条件下、请查找随附的波形:  

    1)     热插拔输入电压(VCC 和 VEE 之间)

    2)     2) FET 栅源极电压

    3)     3)定时器电压  

    我们将很快发送输入电流测量@感应电阻器。  

    我们在探测差分感应电压时遇到问题,因为我们使用的探头支持的最小刻度为500mV/除法,这不允许我们在 VEE_K 和 SENSE_ K 引脚上正确捕捉低电压值。

    e2e.ti.com/.../6012.Waveforms.zip

    提前感谢您的帮助和支持。

    此致、Shinu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    您能为您提供帮助。

    此致、Shinu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shinu、

    您能安排一个电话来讨论这个问题。

    此致、
    Rakesh