主题中讨论的其他器件:LM5050-2、
大家好、
客户在 多个电路板中使用器件、这些电路板连接到系统背板。 LM5064热插拔控制器用于48V 馈电。 连接流程为背板连接器--> EMI 滤波器(Murata-BNX023-01L)-->基于 LM5050-2的有源 Oring FET 控制器--> LM5064热插拔控制器
LM5064会关闭输出电压、并在将同一类型的另一个卡插入背板时重新启动。 故障日志指示 DIAGNOST_WORD (E1h)寄存器中的 IIN_OC/PFET OP_FAULT 位。
我们监控过流和功率限制、但无法在背板的馈电上看到任何输入过流或功率限制突破的迹象。 在少数其他测试中进行了进一步分析、观察到如果移除 EMI 滤波器、则不会报告 IIN_OC 故障。 我们针对 UV/OV 进行了测试并观察 到、在故障期间未看到任何与 UVLO 和 OVLO 相对应的警报。
请帮助您提供快速输入、以分析和纠正此问题。
此致、Shinu Mathew。