我们在为越野设备设计的温度控制器上看到了这个问题。 请详细说明此问题的解决方法吗? 它仅出现在通过微处理器驱动2个功率 FET 的产品中。 我们在单个功率 FET 模型中没有看到它。 两个版本使用相同的电路板布局。 我们不会在单个电机版本上安装第二个功率 FET。 起初、我们认为这是一个温度问题。 现在、我们不确定、因为它在低于预期的温度下发生。 一旦 lm5166脱开、它将在没有下电上电周期的情况下无法恢复。 该电源是使用您的电子表格工具在 PWM 模式下设计的。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我们在为越野设备设计的温度控制器上看到了这个问题。 请详细说明此问题的解决方法吗? 它仅出现在通过微处理器驱动2个功率 FET 的产品中。 我们在单个功率 FET 模型中没有看到它。 两个版本使用相同的电路板布局。 我们不会在单个电机版本上安装第二个功率 FET。 起初、我们认为这是一个温度问题。 现在、我们不确定、因为它在低于预期的温度下发生。 一旦 lm5166脱开、它将在没有下电上电周期的情况下无法恢复。 该电源是使用您的电子表格工具在 PWM 模式下设计的。
Katelyn、您好!
我已插入原理图和电路板视图的 PDF 文件。
输入功率为10至14 VDC 或 24-32 VDC、具体取决于机器。
抱歉 Katelyn、
我没有意识到我只选择了一个文件。
ROSS 空白
Katelyn、您好!
我再次回复是因为我对如何向您提供信息感到困惑。
电源电压大约为80°C 运行11到20分钟。 然后锁定。 负载介于40至100mA 之间。 取决于3位7段"多路复用"显示。 重启的唯一方法是切断电源、仅需一秒钟。功率 FET 以12 VDC 20安培的电流驱动风扇电机。
我提供了原理图和电路板布局的 pdf。
此致、
ROSS 空白。
系统工程师。
Joral LLC。
rblank@joralllc.com
e2e.ti.com/.../2STSM3_2D00_R7_2D00_VIEWS.pdfe2e.ti.com/.../1462.2STSM3_2D00_R8_2D00_SCH.pdf262-378-5503