This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5166:关闭后不会出现问题、也不会出现问题

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5166

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/738556/lm5166-turn-off-and-doesn-t-come-back-without-powercycle

器件型号:LM5166

我们在为越野设备设计的温度控制器上看到了这个问题。 请详细说明此问题的解决方法吗? 它仅出现在通过微处理器驱动2个功率 FET 的产品中。 我们在单个功率 FET 模型中没有看到它。 两个版本使用相同的电路板布局。 我们不会在单个电机版本上安装第二个功率 FET。 起初、我们认为这是一个温度问题。 现在、我们不确定、因为它在低于预期的温度下发生。 一旦 lm5166脱开、它将在没有下电上电周期的情况下无法恢复。 该电源是使用您的电子表格工具在 PWM 模式下设计的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您能否帮助回答几个澄清此问题的问题?

    您是否能够共享原理图进行审阅? 当器件关断时、LM5166的负载条件和输入电压是多少?

    谢谢、
    Katelyn Wiggenhorn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Katelyn、您好!

    我已插入原理图和电路板视图的 PDF 文件。

    输入功率为10至14 VDC 或 24-32 VDC、具体取决于机器。   

    e2e.ti.com/.../2STSM3_2D00_R8_2D00_VIEWS.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉 Katelyn、

    我没有意识到我只选择了一个文件。

    ROSS 空白

    e2e.ti.com/.../2STSM3_2D00_R8_2D00_SCH.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    电源 负载为40至100mA。 5 VDC 时、取决于3位7段显示屏中打开的段数。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Katelyn、您好!

    我再次回复是因为我对如何向您提供信息感到困惑。

    电源电压大约为80°C 运行11到20分钟。 然后锁定。 负载介于40至100mA 之间。 取决于3位7段"多路复用"显示。  重启的唯一方法是切断电源、仅需一秒钟。功率 FET 以12 VDC 20安培的电流驱动风扇电机。

    我提供了原理图和电路板布局的 pdf。

    此致、

    ROSS 空白。

    系统工程师。

    Joral LLC。

    rblank@joralllc.com

    e2e.ti.com/.../2STSM3_2D00_R7_2D00_VIEWS.pdfe2e.ti.com/.../1462.2STSM3_2D00_R8_2D00_SCH.pdf262-378-5503

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、再说一次、

    我在今天的最后一篇文章中附加了错误的电路板视图、正确的视图已附在这里。

    此致、

    ROSS 空白。

    系统工程师。

    Joral LLC。

    rblank@joralllc.com

    262-378-5503e2e.ti.com/.../3323.2STSM3_2D00_R8_2D00_VIEWS.pdfe2e.ti.com/.../2STSM3_2D00_R8_2D00_GERBERS.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我介绍了 LM5166的组件选择。  我唯一的建议是确保您的电感约为40uH 至47uH。  我无法在您的原理图上看到该值。

    我建议将重点放在布局的热性能上。  器件可能会随着时间的推移而升温并最终进入热关断状态。  由于这是一个双层电路板、因此散热非常重要。  在器件下方有 DAP 时、您需要使用散热过孔来散热。  请参阅以下示例:

    此致、

    Katelyn