Other Parts Discussed in Thread: TPS54540, LM73605
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS54540 主题中讨论的其他器件: LM73605
在 tps54540 数据表中、我找到以下说明。
在输入到输出之间具有低电压差的情况下运行时、TPS54540的高侧 MOSFET 将会
只要 BOOT 至 SW 端子电压大于2.1V、就以100%占空比运行。 电压
从 BOOT 到 SW 的电压降至2.1V 以下、高侧 MOSFET 关断、并集成了低侧 MOSFET
将 SW 拉至低电平、为引导电容器充电。
我认为这意味着当输入电压低于 Vout 设定值时(例如、Vout 设定值为12V、输入为11V。 实际输出小于11V)、 TPS54540 将在100%占空比下运行几个周期。 然后高侧 MOS 关断、低侧 MOS 导通、为引导电容充电。 因此、在某种程度上降低开关频率(降低 charing boot cap 的频率)就很相似。
'low frequency '表示器件的瞬态响应缓慢。 我们是否还有其他具有最大固定占空比并在每个周期为引导电容器充电的器件?
VIN=28~30V、Vout=26~28V、Iout=3A
谢谢。