This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54540:当输入电压低于输出电压设定点时的稳压器行为

Guru**** 2557820 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54540, LM73605

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/739685/tps54540-regulator-behaviour-when-vin-below-the-vout-set-point

器件型号:TPS54540
主题中讨论的其他器件: LM73605

在 tps54540 数据表中、我找到以下说明。

在输入到输出之间具有低电压差的情况下运行时、TPS54540的高侧 MOSFET 将会
只要 BOOT 至 SW 端子电压大于2.1V、就以100%占空比运行。 电压
从 BOOT 到 SW 的电压降至2.1V 以下、高侧 MOSFET 关断、并集成了低侧 MOSFET
将 SW 拉至低电平、为引导电容器充电。  

我认为这意味着当输入电压低于 Vout 设定值时(例如、Vout 设定值为12V、输入为11V。 实际输出小于11V)、 TPS54540 将在100%占空比下运行几个周期。 然后高侧 MOS 关断、低侧 MOS 导通、为引导电容充电。 因此、在某种程度上降低开关频率(降低 charing boot cap 的频率)就很相似。  

'low frequency '表示器件的瞬态响应缓慢。 我们是否还有其他具有最大固定占空比并在每个周期为引导电容器充电的器件?

VIN=28~30V、Vout=26~28V、Iout=3A

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我将就您的问题与产品专家进行跟进。

    此致、
    Katelyn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Katelyn、
    感谢您的快速回复。
    有更新吗?
    我尝试找到一个具有最大固定占空比(或最小关断时间)的具有成本效益的器件(最大输入电压36V)、并在每个周期为引导电容器充电? 因此、当输入(28V)降至 Vout 设定值(30V)以下时、Vout 可以在较低的电压(ig 26V)下保持稳定。
    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、团队、有任何更新吗? 谢谢。

    BR、
    霍利斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我建议您为此要求选择 LM73605器件。 它的关断时间非常短,支持高达98%的最大排气周期。

    输出电压大约为:0.98Vin - Iout*Rdson of high side FET - Iout*DCR of 电感器

    ----阿姆布雷什