Other Parts Discussed in Thread: LM2576
您好!
我们使用 LM2576T-ADJ/NOPB IC 设计了24V 直流至5V 直流电源。 TI 审查了布局和原理图。
发现的问题:
有时、当我们打开装置时、只有 LM2576T-ADJ/NOPB 零件发现损坏其余组件正常。
通过简单地将 LM2576T-ADJ/NOPB 替换为新器件和电路来进行验证。
输入参数:
输出参数:
Volateg:5Vdc 已连接反馈电阻器
当前:2 Amath。 但在发现问题时连接了0.5A 电流负载。
参考原理图。
关注领域:
1) 1)电感220uH 局部磁化
2) 2)延迟电路连接在引脚5和接地端、因为它在装置切换时提供延迟。
| LM2576T-ADJ/NOPB |