This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2576:LM2576T-ADJ/NOPB

Guru**** 2571715 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2576

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/738741/lm2576-lm2576t-adj-nopb

器件型号:LM2576

您好!

我们使用 LM2576T-ADJ/NOPB IC 设计了24V 直流至5V 直流电源。 TI 审查了布局和原理图。  

发现的问题:

有时、当我们打开装置时、只有 LM2576T-ADJ/NOPB 零件发现损坏其余组件正常。

通过简单地将 LM2576T-ADJ/NOPB 替换为新器件和电路来进行验证。

输入参数:

电压:24V 直流,来自 SMPS

输出参数:

Volateg:5Vdc 已连接反馈电阻器

当前:2 Amath。 但在发现问题时连接了0.5A 电流负载。

参考原理图。

关注领域:

1) 1)电感220uH 局部磁化

2) 2)延迟电路连接在引脚5和接地端、因为它在装置切换时提供延迟。

LM2576T-ADJ/NOPB
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您能否帮助回答一些有关此问题的澄清性问题?

    1.这是在第一次启动时发生的吗? 这是热插拔事件吗? 电路板与电源之间是否有长电缆?
    2.您是否还可以分享原理图中组件的组件值?
    3.您可以共享布局吗?

    谢谢、
    Katelyn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请在下面找到回复:

    1.这是在第一次启动时发生的吗? 这是热插拔事件吗? 电路板与电源之间是否有长电缆?

    我们每次打开设备时都不会发生这种情况。它是随机发生的。

    电源为230Vrms、我们使用该电源通过 SMPS 生成隔离式24V 直流、然后将其馈送到 LM2576以生成5V 电压。

    电源使用 burg SRTIP 与其他控制电路连接。我们使用的唯一电缆是为系统230Vrms 供电、并使用内部电缆和用于 LED 的连接器、从控制器板连接到电源板。

    2.您是否还可以分享原理图中组件的组件值?

    请查找随附的组件值和所选器件型号图像。

    3.您可以共享布局吗?

    请找到顶部和底部布局的附加图像

    顶视图:

    底视图:

    等待宝贵的反馈。

    谢谢、此致、

    Sachin S Chugule

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    等待有价值的回复
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    请根据提供的详细信息提供反馈。

    此致、
    Sachin S Chugule
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Sachin、

    输入电容器与器件非常远。 输入电容器应直接靠近引脚1和接地。 这对于转换器运行至关重要。 由于这个大环路、将会产生额外的噪声和振铃。

    您能否在启动期间共享输入引脚的波形? 我想查看是否存在大量噪声和振铃。

    此致、
    Katelyn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Katelyn、您好!

    输入电容靠近 IC 引脚1 (即输入引脚)放置。

    请在下面找到附加的图像、

    通道1:输入24V 引脚1  和通道2:开关点引脚2  

    通道1:输入24V 引脚1  和通道2:开关点引脚2  

    通道1:输入24V 引脚1  和通道2:打开时切换点引脚2

    通道1:输入24V 引脚1  和通道2:打开时切换点引脚2

    通道1:开/关 引脚5  和通道2:打开时切换点引脚2

    通道1:开/关 引脚5  和通道2:打开时切换点引脚2

    由于观察到的问题是在开启期间、因此引脚5是否会产生问题。

    如果引脚5观察到负电压、引脚1、2和3是否会短路?

    在最后一幅图像中、使用环形引线在引脚3和引脚5之间连接探针、但在导通期间观察到的负电压大于0.3V。

    谢谢、此致、

    Sachin S Chugule

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sanchin、

    这是可能的。 引脚5在任何时候都不应低于-.3V。 我建议确保引脚5的电压不低于-.3V、并且输入电容器尽可能靠近输入引脚。 我很难判断您的布局图中 CIN 组件的位置。

    此致、
    Katelyn