请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5116 大家好、
我的客户遇到了有关二极管仿真的 LM5116问题。
当 Iout=0A 时、LM5116 SW 节点波形如下。 LM5116似乎处于二极管仿真状态。 但 LM5116目前似乎无法开启高侧 FET。 当它们增加负载时、LM5116在 CCM 下正常工作。
这是正常的吗? 为什么?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.