This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5116:二极管仿真中的 LM5116

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/740272/lm5116-lm5116-in-diode-emulation

器件型号:LM5116

大家好、

我的客户遇到了有关二极管仿真的 LM5116问题。

当 Iout=0A 时、LM5116 SW 节点波形如下。 LM5116似乎处于二极管仿真状态。 但 LM5116目前似乎无法开启高侧 FET。 当它们增加负载时、LM5116在 CCM 下正常工作。  

这是正常的吗? 为什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是否看到了预期的输出?

    这与预期的情况相同。 高侧 FET 将在短时间内导通、然后您看到的振铃是由于两个 FET 关断而导致的、以便在空载运行期间提高效率。

    当您增加负载时、您将进入 CCM 运行。

    此致、
    Katelyn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Katelyn、

    感谢您的回复。

    输出电压正常。

    唯一的问题是在某些周期(红圈)内没有高侧 MOS 导通间隔。 我想、每个周期都应该有最小的 HO 导通时间、对吧? 谢谢。

    此致

    霍利斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    FB 电压降至低于特定电平后、高侧 FET 将导通。 看看您圈过的东西、这是 DCM 振铃、而不是高侧 FET 的导通。 您用蓝色圆圈标出的五个脉冲看起来好像高侧 FET 正在导通。 您还可以将其与电感器电流波形进行比较、以查看电感器电流何时上升。

    此致、
    Katelyn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    霍利斯
    观察 DCM 运行模式下每个开关周期内有三种独特的状态。 第一种状态是导通状态、即高侧 MOSFET 开关导通且低侧二极管关断。 关断状态是指高侧 MOSFET 关断且低侧二极管导通。 空闲状态是在 MOSFET 和低侧二极管关断期间。 忽略 MOSFET 和二极管上的压降、开关节点节点上的电压等于导通状态下的输入电压、而在关断状态下等于零。 开关周期的剩余部分是 MOSFET 和二极管都关断时的空闲状态。 电感器中的电流为零、开关节点的电压应等于输出电压。 实际上、开关节点电压波形会振荡、因为输出电感器和环流二极管的结电容构成谐振 LC 网络。

    正如 Katelyn 指出的,您可以观察电感器电流或高侧和低侧驱动器输出,以更好地了解运行情况。

    Ambreesh