This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5145:有关 LM5145和 LM5175同步运行的问题。

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5175, LM5145

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/740763/lm5145-question-about-lm5145-and-lm5175-synchronous-operation

器件型号:LM5145
主题中讨论的其他器件:LM5175

尊敬的 Timothy:

我可以添加一个问题吗?

情况紧急。


我随附了问题。

e2e.ti.com/.../0601.LM5145andLM5175question_5F00_181025.pdfCould您是否选择了它?


问题
问题1.
是否可以在添加下面所示的 MOSFET 的情况下执行 FPWM 和频率同步操作?
没有问题吗?


问题2.
添加 MOSFET 时、SYNC 引脚的输入电容规格是否存在?
当 kΩ μ V pu 时、VCC 的负载增加约1.5mA、但在 SW 运行时、总电流在20mA 之内是否存在问题?

您的答案
"就 LM5145的 SYNCOUT 信号而言、建议测量施加到 LM5175的 RT/SYIN 引脚的振幅、以验证其是否未超出规格"。

问题3.
是否通过实际测量进行了确认?
情况
我们担心由于热特性和产品变化而导致的问题。


问题4.
SBD 等器件与3.3V 电源分开考虑钳位、以便 RT/SYNC 引脚不会变为3.3V 或更高、但3.3V 的容差上限是多少?

问题5.
或 Csync 设置为1000pF [来自 EVM]
外部信号振幅的建议值是多少?
(为了满足 RT/SYNC 引脚电压上限3.3V、H 阈值2.1V 最小值、L 阈值1.2V 最大值)

最恰当的考虑。
Bob Lee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bob、您好!

    我将把这个问题转交给 Tim。

    此致、
    Katelyn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Timothy、Katelyn:

    您能否教授进度情况?
    它需要紧急援助。

    最恰当的考虑。
    Bob Lee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bob:

    LM5145被设计成直接接受 SYNC 信号。 我们尚未使用电容耦合信号对其进行测试。 我建议您测试您的建议电路、以确保其符合所需的电路性能。

    我在下面插入了您的问题的答案:

    问题1.
    是否可以在添加下面所示的 MOSFET 的情况下执行 FPWM 和频率同步操作?
    没有问题吗?

    [th}看起来可以接受。 当 MOSFET 关闭时、SYNCIN 引脚将上拉至 VCC。 请注意、SYNCIN 上的持续高电平对应于 FPWM 运行。


    问题2.
    添加 MOSFET 时、SYNC 引脚的输入电容规格是否存在?
    当 kΩ μ V pu 时、VCC 的负载增加约1.5mA、但在 SW 运行时、总电流在20mA 之内是否存在问题?

    [th] VCC 上的负载(包括驱动功率 MOSFET 所需的电流)应小于 VCC 稳压器的最小电流限制规格。



    您的答案
    "就 LM5145的 SYNCOUT 信号而言、建议测量施加到 LM5175的 RT/SYIN 引脚的振幅、以验证其是否未超出规格"。

    问题3.
    是否通过实际测量进行了确认?
    情况
    我们担心由于热特性和产品变化而导致的问题。

    [TH]我尚未执行任何测试、因此我建议执行适当的测量。


    问题4.
    SBD 等器件与3.3V 电源分开考虑钳位、以便 RT/SYNC 引脚不会变为3.3V 或更高、但3.3V 的容差上限是多少?

    [TH]请查看 LM5175的数据表。 虽然 LM5175 RT/SYNC 引脚的绝对最大值为6V、但建议在正常运行期间不要超过3.3V。 如果您将0V 至3.3V 的电压交流耦合到 LM5175的 RT/SYNCIN、则电平将降低、并且峰值电平不应超过3.3V。

    问题5.
    或 Csync 设置为1000pF [来自 EVM]
    外部信号振幅的建议值是多少?
    (为了满足 RT/SYNC 引脚电压上限3.3V、H 阈值2.1V 最小值、L 阈值1.2V 最大值)

    [TH]串联电容器提供直流阻断。 脉宽介于75ns 和500ns 之间的0至3.3V 输入信号是可以接受的。


    此致、
    Tim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tim:

    非常感谢您的快速回答。

    自从我回复我的客户您的回答后、
    我将对其进行反馈。

    最恰当的考虑。
    Bob Lee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bob:

    由于不活动、我将关闭此线程。 如果您有任何其他问题、请打开一个新主题。

    此致、
    Katelyn