主题中讨论的其他器件:LM5175、
尊敬的 Timothy:
我可以添加一个问题吗?
情况紧急。
我随附了问题。
e2e.ti.com/.../0601.LM5145andLM5175question_5F00_181025.pdfCould您是否选择了它?
问题
问题1.
是否可以在添加下面所示的 MOSFET 的情况下执行 FPWM 和频率同步操作?
没有问题吗?
问题2.
添加 MOSFET 时、SYNC 引脚的输入电容规格是否存在?
当 kΩ μ V pu 时、VCC 的负载增加约1.5mA、但在 SW 运行时、总电流在20mA 之内是否存在问题?
您的答案
"就 LM5145的 SYNCOUT 信号而言、建议测量施加到 LM5175的 RT/SYIN 引脚的振幅、以验证其是否未超出规格"。
问题3.
是否通过实际测量进行了确认?
情况
我们担心由于热特性和产品变化而导致的问题。
问题4.
SBD 等器件与3.3V 电源分开考虑钳位、以便 RT/SYNC 引脚不会变为3.3V 或更高、但3.3V 的容差上限是多少?
问题5.
或 Csync 设置为1000pF [来自 EVM]
外部信号振幅的建议值是多少?
(为了满足 RT/SYNC 引脚电压上限3.3V、H 阈值2.1V 最小值、L 阈值1.2V 最大值)
最恰当的考虑。
Bob Lee。