This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25085A:LM25085A 有关在+7V 输出下可能调整电压±15%的问题。

Guru**** 2635615 points

Other Parts Discussed in Thread: LM25085A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/740443/lm25085a-lm25085a-question-about-possible-adjust-voltage-15-with-7v-output

器件型号:LM25085A

尊敬的支持成员:

我的客户使用了 LM25085A。

我有疑问。


问题1.
是否可以使用 LM25085A 通过+ 7V 输出调节±15%的电压?
如果可能、是否没有基准电路?


问题2.
可以使用可变电阻器吗?
是否可以通过 IC 和外设部件的组合来控制电压变化?

最恰当的考虑。
Bob Lee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bob:

    请参阅以下有关此主题的博文和应用手册。 可以使用 DAC 动态控制输出电压。 但是、您需要注意的是、您的设计将在整个输出电压范围内以稳定的环路响应运行。

    e2e.ti.com/.../how-to-control-output-voltage-with-the-lm5085

    www.ti.com/.../slva861.pdf

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、
    Katelyn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Katelyn:

    非常感谢您的回复。

    我回复我的客户您的答案。

    我将对其进行反馈。

    最恰当的考虑。
    Bob Lee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我想跟进此帖子。 如果您有任何其他问题、请告诉我。 如果没有、我想关闭此 E2E 帖子。

    谢谢、
    Katelyn