请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM25085A 尊敬的支持成员:
我的客户使用了 LM25085A。
我有疑问。
问题1.
是否可以使用 LM25085A 通过+ 7V 输出调节±15%的电压?
如果可能、是否没有基准电路?
问题2.
可以使用可变电阻器吗?
是否可以通过 IC 和外设部件的组合来控制电压变化?
最恰当的考虑。
Bob Lee。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.