请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5117 e2e.ti.com/.../LM_5F00_5117_5F00_TI_5F00_review.pdfHello、
我们设计了一个使用 LM5117的降压转换器。 以下是规格:
输入电压:35V 至48V
输出电压:12V/3.5A
在测试过程中、我发现在空载条件下输出电压为12V。 但是、当连接4欧姆负载时、它会降至1V 以下。 请查找随附的原理图。 您能告诉我原因、以及我应该在当前设计中进行哪些修改吗?