尊敬的所有人:
我们 已经按照 数据表中给出的步骤使用 LM5117 IC 设计了直流/直流转换器。 但我们在测试时遇到了一些问题。
下面随附了原理图。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的所有人:
我们 已经按照 数据表中给出的步骤使用 LM5117 IC 设计了直流/直流转换器。 但我们在测试时遇到了一些问题。
下面随附了原理图。
您好!
感谢您分享此信息和原理图。
我查看了原理图、请在下面查看我的反馈。 根据我的评论、我认为潜在的问题是设计不稳定。 根据我的计算结果、我认为补偿组件应该更新、并且可能是输出电容器。
C1和 C2的电容和 ESR 值是多少。 我只看到列出220uF。 两个电容器都是220uF 吗? 根据此值、建议可能会发生变化。
2. RComp (R14)不应大于40kOhm。 我建议使用4.6kOhm 电阻器。
3、CCompm (39)应约为10300pF。
3.CHF (C12)应介于14pF 至145pF 之间、但有上述两种变化。
附件是包含我的选择的计算器工具。
此致、
Katelyn Wiggenhorn
e2e.ti.com/.../6864.7_2D00_12_2D00_18_2D00_TPS54360_2D00_361FAMILY_5F00_CALC_5F00_TOOL_5F00_REVE.xls
您好!
感谢您尝试此附加测试。 这是我使用 TPS54k 计算器的错误、我打算使用 LM5117计算器。 请参阅以下相应建议:
您还可以分享以下两种情况的 SW、VIN 和 VOUT 波形: