This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5117:LM5117

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5117

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/739202/lm5117-lm5117

器件型号:LM5117

尊敬的所有人:

我们  已经按照 数据表中给出的步骤使用 LM5117 IC 设计了直流/直流转换器。 但我们在测试时遇到了一些问题。  

面临的问题:
1) 1) RT 引脚被下拉、电阻值为~22K Ω、以获得开关频率230Khz。 但我们得到的 SW 频率为110KHz、而不是230KHz。
2) 2)当我们施加 36V 作为输入电压时、空载时的输出电压为14.47V。 但在施加1A 负载时、输出电压降至1V 以下。

下面随附了原理图。

e2e.ti.com/.../Buck_5F00_Coneveter.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    注意:随附了原理图图像和*。pdf 两者。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您分享此信息和原理图。

    我查看了原理图、请在下面查看我的反馈。  根据我的评论、我认为潜在的问题是设计不稳定。  根据我的计算结果、我认为补偿组件应该更新、并且可能是输出电容器。

    C1和 C2的电容和 ESR 值是多少。  我只看到列出220uF。  两个电容器都是220uF 吗?  根据此值、建议可能会发生变化。

    2. RComp (R14)不应大于40kOhm。  我建议使用4.6kOhm 电阻器。

    3、CCompm (39)应约为10300pF。

    3.CHF (C12)应介于14pF 至145pF 之间、但有上述两种变化。

    附件是包含我的选择的计算器工具。

    此致、

    Katelyn Wiggenhorn

    e2e.ti.com/.../6864.7_2D00_12_2D00_18_2D00_TPS54360_2D00_361FAMILY_5F00_CALC_5F00_TOOL_5F00_REVE.xls

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Katelyn、您好!

    感谢 你的答复。

    1) 1) C1和 C2的电容值都相同。 ESR 为0.20 Ω、电压为220uF/50V。

    我将根据您的建议更新 Rcomp、Ccomp 和 CHF 值、并将更新您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Katelyn、

    我已根据您的建议更改 Rcomp、Ccomp 和 CHF 值、
    Rcomp = 4.7KOhm
    Ccomp = 10nF
    CHF = 100pF。

    但问题仍未解决。

    您已经为 TPS54360-361系列连接了计算器工具,但 LM5117是否也是如此??
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您尝试此附加测试。 这是我使用 TPS54k 计算器的错误、我打算使用 LM5117计算器。  请参阅以下相应建议:

    您还可以分享以下两种情况的 SW、VIN 和 VOUT 波形:

    1) 1) RT 引脚被下拉、电阻值为~22K Ω、以获得开关频率230Khz。 但我们得到的 SW 频率为110KHz、而不是230KHz。
    2) 2)当我们施加 36V 作为输入电压时、空载时的输出电压为14.47V。 但在施加1A 负载时、输出电压降至1V 以下。
    谢谢、
    Katelyn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我想跟进您的问题。 您是否能够使用新的补偿值进行额外的测量?

    此致、
    Katelyn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    由于不活动、我将关闭此主题、但如果有任何问题、请随时打开新主题。

    此致、
    Katelyn