This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM73606-Q1:热测试结果

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: LM73606-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/736878/lm73606-q1-thermal-test-results

器件型号:LM73606-Q1

您好!

您能否帮助分享 LM73606-Q1的热测试结果?

输入:12V

输出:5V/6A@500kHz、5V/6A@2.1MHz、3.3V/6A@500kHz、 3.3V/6A@2.1MHz

环境温度:25°C、85°C。  

谢谢。

东宝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Dongbao、

    我将检查此信息、并在明天返回给您。

    此致、Robert
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Dongbao、

    我仍在查找您的数据... 很抱歉耽误你的时间。

    此致、Robert
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Robert、

    我的问题是否有更新? 我正在与客户合作、以验证高温下的电流能力、谢谢。

    东宝
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    东宝

    我们有25°C 时的热数据,客户可以使用它来估算85°C 时的温度。

    3.3V 输出的轮辋牵引力具有相似的损耗,您可以预期它们的温度也会有类似的上升。

    ----阿姆布雷什