This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TPS22917:Spice 仿真的不良结果

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TPS22917

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/741727/tina-spice-tps22917-bad-results-from-spice-simulation

器件型号:TPS22917
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

大家好、我有一个适用于 TPS22917负载开关的可能应用、我正在尝试使用 Spectre (带 Xcelium+mmsim 的 APS/XPS MS)对提供的 PSPICE 模型和我的芯片设计进行仿真。 但是、我的瞬态仿真结果与我预期的结果不符。

这是一个电源多路复用应用、因此我有两个开关实例、其中 VOUT 连接在一起、但 VIN 引脚有单独的电源。 将 SW1.ON 为高电平(跟踪 SW1.VIN)和 SW2.ON 为低电平(0V)时、我将 SW1上的 VIN 从0.0斜升至3.3。 我看到 SW2似乎完全导通;电流从 SW2.VOUT 流向 SW2.VIN (431mA、压降仅为23mV)、导致 SW2.VIN 与 VOUT 上拉。 当 SW2.ON = 0V 时不应发生这种情况、对吧? 我知道反向电流阻断需要一些时间才能生效、但数据表仅为 ON > VIH 指定这些参数。 在我的导通为低电平时,无论 I_RCB 或 t_RCB 如何,开关都应该关闭并且不导通,至少这就是我希望它的工作方式。

其他一些注意事项:QOD 和 CT 在两个开关上都保持悬空。 我正在使用 未加密的 PSPICE 模型 (我必须注释掉"One_shot"子 ckt、我的仿真器不喜欢它、它看起来无论如何都不会被使用。)

@ 有人访问 Spectre 的 TI 能够使用公开可用的 PSPICE 模型运行一些健全性检查吗?  我正在研究一个小的可重现性测试案例、如果有必要的话、我可以提供该案例。

谢谢、

Evan

编辑:修复了模型的 URL。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Evan、

    感谢您联系 E2E。 非常感谢详细的描述!

    我们将邀请 TINA-TI/SPICE 团队的一名成员来查看此申请。 复制此配置可能需要一些时间、但我们将在结束测试时更新您

    谢谢、
    黄亚瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Evan、  

    遗憾的是、与 SPICE 团队讨论后、我们不支持在 Spectre 中进行仿真。 您是否能够在 TINA-TI 中运行相同的测试并复制您注意到的相同行为?

    谢谢、

    黄亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arthur:

    这太糟糕了、以至于不支持 Specter/APS。 很明显、这是使用 Spectre 的多技术仿真功能(+mts)来实现 PSpice 模型的仿真。 我 要求在 Spectre 中编写单独的模型。

    根据我对该应用的描述、是否需要让所有终端的人尝试在您的 SPICE 仿真器中复制此内容? 这是相当直接的、我在这种环境中的经验非常少。

    谢谢、

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Evan、  

    我向我们的 PSPICE 建模团队核实了 TPS22917模型是否获得了正确的反向阻断功能的批准。 我在我们的测试中没有发现任何与您遇到的情况相关的问题。  

    是否可以在评估模块或物理 IC 上运行相同的测试?

    谢谢、

    Arthur