主题中讨论的其他器件:TINA-TI、
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
大家好、我有一个适用于 TPS22917负载开关的可能应用、我正在尝试使用 Spectre (带 Xcelium+mmsim 的 APS/XPS MS)对提供的 PSPICE 模型和我的芯片设计进行仿真。 但是、我的瞬态仿真结果与我预期的结果不符。
这是一个电源多路复用应用、因此我有两个开关实例、其中 VOUT 连接在一起、但 VIN 引脚有单独的电源。 将 SW1.ON 为高电平(跟踪 SW1.VIN)和 SW2.ON 为低电平(0V)时、我将 SW1上的 VIN 从0.0斜升至3.3。 我看到 SW2似乎完全导通;电流从 SW2.VOUT 流向 SW2.VIN (431mA、压降仅为23mV)、导致 SW2.VIN 与 VOUT 上拉。 当 SW2.ON = 0V 时不应发生这种情况、对吧? 我知道反向电流阻断需要一些时间才能生效、但数据表仅为 ON > VIH 指定这些参数。 在我的导通为低电平时,无论 I_RCB 或 t_RCB 如何,开关都应该关闭并且不导通,至少这就是我希望它的工作方式。
其他一些注意事项:QOD 和 CT 在两个开关上都保持悬空。 我正在使用 未加密的 PSPICE 模型 (我必须注释掉"One_shot"子 ckt、我的仿真器不喜欢它、它看起来无论如何都不会被使用。)
@ 有人访问 Spectre 的 TI 能够使用公开可用的 PSPICE 模型运行一些健全性检查吗? 我正在研究一个小的可重现性测试案例、如果有必要的话、我可以提供该案例。
谢谢、
Evan
编辑:修复了模型的 URL。