This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM34910:系统电压定序时无切换#39;ON'

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: LM34910C, LM34910

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/736757/lm34910-no-switching-when-system-voltages-are-sequenced-on

器件型号:LM34910

我在今天早些时候发布了同样的基本问题、但没有看到列出。  

当 Lm34910C 在 SW 和反馈引脚处接收到泄漏电压时、 它拒绝在施加 Vin 时启动。

使用工作台电源、我确认并发应用所有系统电压可使 LM34910运行。  但是、如果 Vin 在其他电压之后进行定序、则不执行任何操作。

下面是电压与引脚的列表

 输入电压。   "锁定"、无切换

1 个2.30v  软件

2 6.62v BST

3 0v    Isense

4 0v    Sgnd

5 0v    RTN

6 1.153v FB

7 2.497v SS

8 1.569  导通电阻/标清

9 7.08v  Vcc   

10 12.61v Vin

这是施加 Vin 之前的电压

1 2.293v

2 1.954v

 3 0伏

 4 0伏

5 0伏

6 1.148v

70 伏

8 1.237v

9 0.809v

10 1.807v

请考虑这些信息、也许您可以提供 问题的见解?

谢谢你。

Jaye

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jaye、

    感谢您分享有关引脚电压的详细信息。 我有几个问题可以帮助我进一步了解您的测试条件:

    1.当您说在反馈上接收到泄漏电压时,这些电压在施加 VIN 后是否仍然存在?

    2.如果您使用同一器件并首先使用 VIN 启动、那么该器件是否正常启动?

    3.您是否也可以共享原理图?

    谢谢、
    Katelyn Wiggenhorn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Katelyn、

    我显示了两个列表、一个应用了 Vin、另一个应用了 Vin。  反馈电压的差异非常小、两者均约为1.15v

    当我只应用 Vin 时、是的、这个部分正常启动。

    我有多个稳压 器、所有稳压器都使用 LM34910c、最常见的情况是、5个稳压器中的3个在定序时不会启动。  "结果"是向我的 MCU 和相关电路施加3.2V 的外部电压。 MCU 进而决定何时打开 Vin。  两个持续开启的稳压器显示为+16V 和+12v 稳压器(12个稳压器的实际运行电压大约为10V)。

    嗯、我尝试插入原理图、但不确定结果。

    他们现在关门了、我期待您的回复 Monday.e2e.ti.com/.../SCHEMATIC1-_5F00_-PWR_5F00_A.pdf

    e2e.ti.com/.../Schematic-power-section.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Katelyn、

    找到更多数据和阈值。

    有关 LM34910C 启动故障的说明。

    如前所述、如果首先仅施加 Vin、稳压器将启动。 从而消除系统中存在的泄漏电压。

    以下是一些在存在系统电压并改变测试时从+5V 稳压器电路中进行的有趣测量。

    条件: 向系统3.3V 电源轨施加各种电压、然后将 Vin 增大到大约8或9伏以观察+5V 稳压器的"开始"或"无星形"、从而定义阈值/边界。

    摘要;  

    在2.97V 系统电压下、应用 Vin 后 、+5V 稳压器会按预期开始开关和调节。

    在3.05V 系统电压下、应用 Vin 后、+5V 稳压器无法启动。

    下面是在 LM34910C 引脚上测量的两组电压。 第一组使用系统电压:2.97 、第二组使用:3.05伏。

    系统电压= 2.97V

      引脚电压

    1   2.095

    2   1.714

    3   0

    4 0    

    5 0    

    6   1.049

    7 0    

    81.185.    

    9   0.625

    10  1.611

    系统电压= 3.05V

       引脚电压

    1   2.218

    2   1.879

    3   0

    4 0    

    5 0    

    6   1.111

    7 0    

    81.227.    

    9   0.737

    10  1.732

    如果没有 LM34910内部电路的详细信息(晶体管级原理图) ,我只能猜测可能会发生 SCR 型功能导致闩锁。 不会消耗过多电流、稳压器似乎保持在环境温度、而不是触控时的最轻微温度。

    Jaye

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jaye、

    感谢您分享此信息。 即使输入电压升高、您的器件似乎仍停留在关断模式。

    我要指出的一点是、输入电压绝不应低于输出电压、在 Vout 至 VIN 之间使用保护二极管。 这将导致高侧 FET 的体二极管开始导通、这将使高侧 FET 面临损坏的风险。

    其次、您能否分享您的 LM34910原理图? 我想看看我是否也可以在 EVM 上复制这种情况。

    此致、
    Katelyn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Katelyn、

    在上面的螺纹中、10月13日、@ 1:22上午 我确实会看到包含您请求的原理图的.pdf 文件。 如果您希望我将其发送到其他电子邮件地址、请告诉我。

    我位于美国加利福尼亚州、发送此邮件时、是下午5:03。 我将在这里再呆一个小时,希望能听到你的声音。

    您处于哪个状态或位置?

    谢谢你。
    Jaye
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jaye、

    感谢您指出这一点。 我能够打开原理图。 总体而言、您的原理图看起来不错、但 L、Cout 组件应随输出电压的变化而变化。 在启动和稳态期间、每个转换器的负载条件是什么? 明天、我还可以计算理想的组件进行比较。

    明天我将在工作台上查看此配置中的 EVM、明天我将提供其他反馈。

    我也在加利福尼亚。

    此致、
    Katelyn Wiggenhorn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jaye、

    遗憾的是、实验室中没有 LM34910 EVM、因此我继续订购了一个来验证您的测试条件。

    一旦您在启动和稳定状态期间共享负载条件、我还可以验证您的 BOM。

    此外、如果可能、您能否共享失败启动的 Vout、Vin、SW 和 VCC 的示波器波形? 我想了解是否有任何事情试图启动、即使只是很短的时间。

    此致、
    Katelyn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我需要一天时间来设置和捕获启动序列。

    对于"理想"电路设计、请考虑以下因素:  

          在经济和生产方面、我希望每个稳压器电路中的电感值都相同。  

     启动负载很轻。  3V 介于 0.00 和 1.5A 之间[ 如图所示、3V 稳压 器被二极管阻塞、并与主电源的3V、1A 电源线或相配。  当负载导致主电源电压下降时,LM34910C 稳压器会拉电流以最大程度地减小压降。]   在某些产品子模型中、3V 稳压器基本上不会拉电流、而另一个模型将持续拉电流。

     +5V 不共享任何负载、提供大约0.1A 的电流

     +/- 12V (现在实际设置为+/-10V) 提供大约0.04A 的电流

     当我发现您( T.I.)时,我正在重新运行 Web Bench 模型 已禁用 LM34910的 Web Bench。  此外、针对我 向 Web Bench 提供帮助的请求与我联系的人员只是说 LM34910已禁用。  他们从未提供任何妨碍 LM34910何时提供该器件的信息、也未提供任何有关禁用该器件的原因的提示。

    我之所以选择 LM34910C 、是因为自从 4年前产品开始发货以来、我在另一个产品中使用过 LM34910C。  我的目标非常简单:采用坚固的设计、在极恶劣的环境中全天候运行、行驶时间不低于6年、行驶速度可达 80度。 环境。   

    谢谢你。

    Jaye

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jaye、

    感谢您分享这些附加信息、感谢您设置以进行额外测量。 我知道您为什么要为每个转换器使用相同的电感器、但我想验证这是否也符合器件限制。

    我了解您设计可靠系统的目标、并希望帮助您找到问题的根源。

    我将联系 Webench 团队、看看我们是否可以在 TI.com 上重新获取 Webench 模型。

    此致、
    Katelyn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jaye、

    我就该模型与 Webench 团队进行了跟进。 Webench 于2015年发布、目前有工程师正在致力于将此模型恢复到 TI.com。 他们目前正在对模型进行重新测试、他们的目标是在11月中旬之前发布适用于 LM34910的 Webench。

    我还在等待 EVM、一旦 EVM 到达、我将测试您的条件。

    此致、
    Katelyn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Katelyn、

    发现:

    如前所述、施加 Vin 之前 SW (输出)引脚上存在寄生电压之间存在关系。

    它还与 BST (升压)引脚相关。  很明显、寄生电压通过 SW MOSFET 并偏置内部电路、从而导致锁定状态。 然后施加 Vin 时、不会产生任何开关结果。 施加 Vin 后,在没有开关的情况下,我使用了一个30欧姆电阻器,测试引线将电阻器的一侧接地,然后瞬间单独地将电阻器触碰 SW 和 BST 引脚。 该负载有效地通过30欧姆拉低了相应的引脚。  两个引脚在稳压器开始 运行时单独响应。 BST 引脚似乎更有可能创建和应用一个外部脉冲。  我将使用 Vin 上升事件、使其高于典型导通电压、在没有开关存在的情况下进行调节、以产生 BST 的周期性脉冲。  预期结果将是"开关启动的一个脉冲或两个脉冲内"。   嗯、如果它使我的系统正常工作、这并不是不合理的。

    仍然没有准确解释锁定的内容、但有可能的解锁方法是很好的。 潜在的问题是通过将任何东西悬挂在 BST 电路上来降低其性能。

    也许您可以找到更好的解决方案。

    感谢您寻求 Web Bench 团队 将 LM34910重新纳入其中。

    Jaye

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Katelyn、

    了解 LM34910内部的确切问题是了解我是否已解决该问题的关键。

    但是;

    如果在施加 Vin 之前 SW 引脚上出现系统泄漏电压、我可以为 LM34910C 无法启动提供功能解决方案。 这是我的情况、因为非板载 SMPS 为"睡眠"或"保持活动"电压提供3.3V 电压、而我的系统中的其他电压关闭。

    LM34910C 结合二极管、可阻断稳压器电路的直流输出并提高反馈阻抗、从而能够启动。  但是,我需要进行经验测量,以查看运营利润是在哪里(即它可能开始还是可能不开始)。  

    对于 SW 引脚、如果 SW 上存在的泄漏电压 小于2V、 则 LM34910将启动。  如果 SW 高于2V、则在施加 Vin 时不会启动。  具体电压因板而异、相差几十毫伏。

    对于 FB 引脚、存在低阻抗和泄漏电压会影响启动故障。

    在二极管阻断滤波稳压器输出的情况  下:反馈阻抗低、~ 1K 欧姆、加上系统泄漏电压、我观察到偶尔出现启动故障。 我将阻抗提高到~10K 欧姆、未观察到启动失败。

    虽然我似乎有一个可行的解决方案、但我仍然想知道 LM34910C 的机制 、在 Vin 被施加之前、当对 SW 施加>2V 时、该机制会导致启动失败。 以及 FB 路径如何影响故障。

    谢谢你。

    Jaye

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jaye、

    我在 EVM 上看到相同的性能。  如果输出上大约有2V 电压、则器件不会启动、但如果输出上的电压低于大约2V、则器件会启动。

    启动失败与 FB 引脚上的电压有关。  FB 电压和 SS 启动电压通过器件中的调节比较器进行比较。  如果 FB 引脚上存在高电压、这将导致 SS 电压永远不会变为高电平。  为了使器件启动、SS 电压必须变为高电平。

    FB 路径对于修复此故障至关重要。  您将需要添加一种方法来阻止来自反馈引脚的电压、以确保所有器件都不会无法启动。

    此致、

    Katelyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗯、保持电压远离 FB 引脚的唯一合理方法是:

    a)将 FB 接地、直到 Vin 上升到开始切换之前的某个点、然后松开钳位。
    b)钳制 FB、直到 Vout 可能是稳压 Vout 目标电压的80%、然后释放钳位。
    c)同时钳制 SS 和 FB、直到 Vin 高于可能发生开关的点、然后依次释放 SS 和 FB

    显然、钳位 FB 会导致输出电压过大、因此应在达到目标输出电压之前释放钳位。

    我将尝试上面的"b"。

    谢谢你。
    Jaye