Other Parts Discussed in Thread: TPS65916
主题中讨论的其他器件: TPS65196
您好:
我想问一些问题:
1. SMPSX_IN 和 SMPSX_SW 短路的原因是什么?
2.电路中的所有接地端子是否都需要用焊盘接地?
3、GPIO_5是否需要连接到3.3V 的上拉电阻器?
4. 5V/0.4A 的设置是否足以使用直流电源?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
嗨納斯塔莎,μ A
首先,我的英語不是很好,非常感謝你接受我糟糕的英語。μ A
完整的部件號是TPS659162RGZR。μ A
SMPSX_T Ü V S Ü IN和SMPSX SW短路的原因是什麼?
這意味著當電源通電時,由於未知原因,它進入電流保護模式。我將使IC短路,發現SMPSX ć IN和SMPSX ć SW的引腳會短路。ć
另一個問題,μ A
1 μ A。使用您提供的EVM原理圖,VSYS和VDD有什麼區別?
2、LDOX_Δ IN和SMPSX,VCCA的輸入電壓是否相同,並且兩個5伏,除了VIO μ IN需要再提供3.3V電壓?
3 VIO_μ IN輸入電壓為
Dan、您好!
如果您在 E2E China 上发帖、他们可以通过协调翻译来提供帮助: https://e2echina.ti.com/
您好、Nastasha、
首先,我非常感谢你接受我的不好英语。
下面我有几个问题、我想问:
1.如果我只参考以下 TPS65916的电路图、SMPSX_SW 能否正常输出电压? (在电路图中、5伏是相同的电压源、因为您提到了 LDOX_IN 和 SMPSX_IN)
2.我没有连接到处理器(例如:AM517X)、它是否会影响其 SMPSX_SW 和 LDOX_OUT 的电压输出?
3. TPS65465的 VIO_IN、VCCA、SMPSX_IN、LDOX_IN 需要使用电源供电、但我不知道它们之间的关系、它们是否有电力传输顺序?
Dan、
我很高兴为你提供帮助。
我建议查看 TPS659162RGZR 的用户指南 :www.ti.com/.../slvuao4d.pdf
本文档提供了每个 SMPS 和 LDO 的默认电压。 它还会告诉您导轨的导通顺序。
如果您希望在电源轨开启后更改任何电压、可以使用 I2C 将更新后的电压写入正确的寄存器。 只要 TPS65916器件复位、这些电压就会复位。
如果您使用此原理图、则需要将中的 LDO12_IN 更改为3.3V、而不是5V IN。 如果不进行更改、则可能会损坏器件。
GPIO_5用于打开器件。 如果保持悬空、器件将不会打开。
谢谢、
纳斯塔莎