This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65916:TPS65916测试问题

Guru**** 2551430 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65916

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/739955/tps65916-tps65916-test-problem

器件型号:TPS65916
主题中讨论的其他器件: TPS65196

您好:
我想问一些问题:
1. SMPSX_IN 和 SMPSX_SW 短路的原因是什么?
2.电路中的所有接地端子是否都需要用焊盘接地?
3、GPIO_5是否需要连接到3.3V 的上拉电阻器?
4. 5V/0.4A 的设置是否足以使用直流电源?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dan、

    我不确定 SMPSx_IN 与 SMPSx_SW 短接意味着什么。 所有 SMPSx_IN 引脚都应连接到 VCCA。

    所有接地端(包括散热焊盘)应连接到 PCB 上的焊盘平面以降低噪声。

    GPIO_5通常默认配置为 POWERHOLD。 这意味着、如果将 GPIO_5上拉至3.3V、则 PMIC 将在为 VCCA 提供足够的电源时始终处于开启状态。

    如果使用直流电源、则可将输入电压(VCCA)设置为3.3V - 5V。 电流限制取决于您是否有任何负载连接到 PMIC。 如果存在负载、您可以使用功耗估算器来确定所需的输入电流: www.ti.com/.../slvc706

    对于原理图示例、您可以使用我们的 EVM :www.ti.com/.../sliu021

    谢谢、
    纳斯塔莎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨納斯塔莎,μ A

    首先,我的英語不是很好,非常感謝你接受我糟糕的英語。μ A

    完整的部件號是TPS659162RGZR。μ A

    SMPSX_T Ü V S Ü IN和SMPSX SW短路的原因是什麼?
    這意味著當電源通電時,由於未知原因,它進入電流保護模式。我將使IC短路,發現SMPSX ć IN和SMPSX ć SW的引腳會短路。ć

    另一個問題,μ A
    1 μ A。使用您提供的EVM原理圖,VSYS和VDD有什麼區別?

    2、LDOX_Δ IN和SMPSX,VCCA的輸入電壓是否相同,並且兩個5伏,除了VIO μ IN需要再提供3.3V電壓?

    3 VIO_μ IN輸入電壓為

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    如果您在 E2E China 上发帖、他们可以通过协调翻译来提供帮助: https://e2echina.ti.com/

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nastasha、

    首先,我的英语不是很好,非常感谢您接受我的不好英语。

    完整器件型号为 TPS659162RGZR。

    SMPSX_IN 和 SMPSX_SW 之间短路的原因是什么?
    这意味着当电源打开时、由于未知原因、它会进入电流保护模式。 我将使 IC 短路、并发现 SMPSX_IN 和 SMPSX_SW 的引脚短路。

    另一个问题、
    使用您提供的 EVM 原理图、VSYS 和 VDD 之间有何区别?

    2、LDOX_IN 和 SMPSX_IN、VCCA 输入电压相同、除了 VIO_IN 之外、两个5伏电压还需要提供3.3V 电压?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dan、

    以下是 TPS659162RGZR 的用户指南: www.ti.com/.../slvuao4d.pdf

    这有助于提供如何将 PMIC 连接到处理器的方框图。

    对于此器件配置、我们建议对 VCCA、SMPSx_IN 和 LDOx_IN 使用3.3V 电压。 唯一的例外是 LDO4_IN。 该引脚需要5V 电压、因为 LDO 的输出为3.3V。 从技术上讲、该引脚需要至少3.8V 的电压。

    在 EVM 中、VDD 和 VSYS 是分开的、因为 SMPSx_IN 始终需要与 VCCA 具有相同的电压、但 LDOx_IN 不需要相同。 因此、EVM 上有一个分离输入电压的选项。 我建议在除 LDO4_IN 之外的所有器件中使用3.3V 电源。

    在回答您的短路问题时:
    引脚未在内部短接在一起、您应该能够在器件关闭时验证这一点。 如果器件关闭且您正在测量短路、请分享您的原理图、以便我了解 PMIC 原理图设计的原理图。

    在降压转换器运行期间、2个 FET 会开启和关闭开关以调节输出电压。 当低侧 FET 导通时、SMPSx_SW 和接地之间存在连接。 当高侧 FET 导通时、SMPSx_SW 和 SMPSx_IN 之间存在连接。 这是预期的操作。 低侧 FET 和高侧 FET 绝不会同时导通(这会导致电源和接地之间发生短路)。

    请告诉我这是否能解答您的问题。

    谢谢、
    纳斯塔莎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nastasha、

    首先,我非常感谢你接受我的不好英语。

    下面我有几个问题、我想问:
    1.如果我只参考以下 TPS65916的电路图、SMPSX_SW 能否正常输出电压? (在电路图中、5伏是相同的电压源、因为您提到了 LDOX_IN 和 SMPSX_IN)
    2.我没有连接到处理器(例如:AM517X)、它是否会影响其 SMPSX_SW 和 LDOX_OUT 的电压输出?
    3. TPS65465的 VIO_IN、VCCA、SMPSX_IN、LDOX_IN 需要使用电源供电、但我不知道它们之间的关系、它们是否有电力传输顺序?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dan、

    您无需连接处理器即可使该器件正常工作。

    在这种情况下、SMPS 输出将正常工作。 但是、LDO12_IN 需要3.3V 电压。 这是因为 LDO1处于"旁路"模式。 这意味着它充当负载开关、LDO1_OUT 的电压与 LDO12_IN 相同。 对于此模式、支持的最大电压为3.3V。

    此原理图还有其他几个问题:
    启动引脚不能悬空、器件不会上电。 如果希望 SMPS5输出1.35V、请将 BOOT 引脚接地。 如果希望 SMPS5输出为1.5V、请将 BOOT 引脚拉至 VRTC。
    2.在 VCCA 上电后、您需要一种打开 PMIC 的方法。 您可以使用 GPIO_5打开/关闭 PMIC、也可以在 PWRON 引脚上添加按钮
    3.如果不使用 GPIO_4、我建议使用 LDO4的输出来提供 VIO_IN。 (VIO_IN 必须在 VCCA 之后至少提供6ms)

    谢谢、
    纳斯塔莎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nastasha、

    首先,我非常感谢你接受我的不好英语。

    你太好了。

    我使用以下电路图、我想问几个问题:
    SMPSX_FB 的单个值是多少(例如:默认值是多少)?
    2. LDOX_OUT 的单个值是多少?
    3.要更改上述值,我是否应使用处理器进行连接,然后进行更改?
    4.在实验过程中、我使 GPIO5悬空、电压输出的值是否会受到影响?

    谢谢、

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、

    我很高兴为你提供帮助。

    我建议查看 TPS659162RGZR 的用户指南 :www.ti.com/.../slvuao4d.pdf

    本文档提供了每个 SMPS 和 LDO 的默认电压。 它还会告诉您导轨的导通顺序。

    如果您希望在电源轨开启后更改任何电压、可以使用 I2C 将更新后的电压写入正确的寄存器。 只要 TPS65916器件复位、这些电压就会复位。

    如果您使用此原理图、则需要将中的 LDO12_IN 更改为3.3V、而不是5V IN。 如果不进行更改、则可能会损坏器件。

    GPIO_5用于打开器件。 如果保持悬空、器件将不会打开。

    谢谢、
    纳斯塔莎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nastasha、

    首先,我非常感谢你接受我的不好英语。

    你太好了。

    抱歉、您上面提供的链接无法激活。
    (关于 TPS659162RGZR、建议查看此用户指南:)

    我还想问:
    SMPSX_IN 和 SMPSX_SW 短路的原因是什么?

    谢谢、

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dan、

    我不理解你的问题。 您为什么认为 SMPSx_IN 和 SMPSx_SW 短接? 您能解释一下您是如何测量的吗? 器件是否打开?

    用户指南的链接如下: www.ti.com/.../slvuao4

    谢谢、
    纳斯塔莎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nastasha、

    我将 TPS659162焊接到 PCB 上、并测量了每个 SMPSX_IN 和 SMPSX_SW 点对点测量。 它们显示开路。 然后、我连接了外设组件并提供了工作电压。 我发现电源处于电流保护模式。 此时、我移除了 TPS659162外设组件、再次测量了 SMPSX_IN 和 SMPSX_SW 点对点、发现它们短路(导通)。

    如图所示、内部 MOSFET 似乎导通。

    谢谢、

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dan、

    我建议您查看一些有关直流/直流转换器的用户指南。 可以在以下网址找到一些有用的应用手册列表: www.ti.com/.../slva958

    我特别建议您查看有关布局的文章: www.ti.com/.../slyt614.pdf

    如果布局不好、直流/直流转换器将无法正常工作。 将 PMIC 放在试验电路板上不起作用。 电容器必须非常靠近器件才能正常运行。 您很可能会损坏 PMIC、因为您的器件和外部组件之间存在如此多的额外电感和电阻。

    我建议使用 PCB (例如我们的 EVM)来帮助您进行测试: www.ti.com/.../TPS65916EVM

    如果您不想使用我们的 EVM、可以将其用作 PCB 设计的示例。

    谢谢、
    纳斯塔莎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nastasha、

    如果我将 SMPSX_IN 连接到5V、SMPSX_FB 接地、SMPSX_SW 悬空。μ A
    这是否会损坏 SMPS 的内部 MOSFET?

    谢谢、
    纳斯塔莎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dan、

    是的、这将损坏器件。 通过将反馈(FB)引脚接地、可以将输出端短接至接地端、并防止 SMPS 正确调节。 请遵循我们的指南、了解如何在输出数据表和/或 EVM 用户指南中使用器件。

    如果您有其他问题、请开始新主题。

    谢谢、
    纳斯塔莎