主题中讨论的其他器件:BQ27510、 BQ2980、 BQ2970
您好、先生、
幸会。
请先查找随附的文档。
根据数据表和随附的图片、当 您的电池用作可拆卸电池时、不建议使用电量监测计、因为由于具有内置电池保护支持、我们必须首先通过 短接 TP7和 TP8来初始化 IC 的 CHG MOSFET、或者先为我们的器件提供外部电源 可以依靠电池工作。
我的重点是、如果在这两个测试垫 TP7和 TP8上添加 p 沟道 MOSFET (Q3)并为该 MOSFET 提供电池 GND、那么当我插入电池时、P 沟道 MOSFET 将短接这两个测试垫、我的器件将获得电池电压、并且我的器件可以使用可拆卸电池和进行定速率 在对 MCU 进行初始化后、我的 MCU 将首先关闭此 MOSFET (Q3)、然后在剩余的活动之后开始。
那么、它是可预制的还是不可预制的?
电量监测计可以根据它的缺省情况保护我的电池?
我们的导游很好。
等待提示响应。
谢谢、
Denish。