This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27741-G1:电源管理论坛

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27741-G1, BQ2980, BQ2970

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/741474/bq27741-g1-power-management-forum

器件型号:BQ27741-G1
主题中讨论的其他器件:BQ27510BQ2980BQ2970

您好、先生、

幸会。

请先查找随附的文档。

根据数据表和随附的图片、当  您的电池用作可拆卸电池时、不建议使用电量监测计、因为由于具有内置电池保护支持、我们必须首先通过  短接 TP7和 TP8来初始化 IC 的 CHG MOSFET、或者先为我们的器件提供外部电源 可以依靠电池工作。

我的重点是、如果在这两个测试垫 TP7和 TP8上添加 p 沟道 MOSFET (Q3)并为该 MOSFET 提供电池 GND、那么当我插入电池时、P 沟道 MOSFET 将短接这两个测试垫、我的器件将获得电池电压、并且我的器件可以使用可拆卸电池和进行定速率 在对 MCU 进行初始化后、我的 MCU 将首先关闭此 MOSFET (Q3)、然后在剩余的活动之后开始。

那么、它是可预制的还是不可预制的?

电量监测计可以根据它的缺省情况保护我的电池?

我们的导游很好。

等待提示响应。

谢谢、

Denish。

e2e.ti.com/.../Battery-fuel-gauge-Issue.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Denish
    此监测计不是系统侧监测计、因此不应使用。 请检查我们的系统侧测量仪表、如 ebq27520或 bq27510
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Onyx :

    对于输入、

    但目前、我无法在这方面更改我的设计、因为 PCB 已经到货、测试已经开始、而且我们的期限很短。

    因此、如果我有 BQ27741-G1、并根据原理图使用 p 沟道 MOSFET 对 TP8和 TP9进行短路、请分享您的输入、然后我通过 MCU 关闭此 MOSFET、以便我对其进行校正或不进行校正?

    保护 IC 是否可以做到这一点?

    等待提示响应。

    谢谢、

    Denish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Denish

    该电路没有任何意义。 将监测计从关断状态唤醒是一次性操作、当您插入充电器时可能会发生这种情况。 如果您有 PFET 将电池组连接到 BAT 所有、则 bq27742的保护电路将无法正常工作。 充电和放电 FET 短路的 PFET 始终接地。 这将始终绕过 CHG 和 DSG FET。

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx、

    感谢您对这方面的意见。

    谢谢、

    Denish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx、

    您能否共享您的联系人邮件 ID 以供参考?

    您能否通过为系统端推荐电池保护 IC 来解决我们的问题、因为我的可拆卸电池没有 PCM 电路、因此我必须从系统端为电池提供保护、那么您能帮助我们提出 TI 解决方案吗?

    根据与客户的讨论、我们创建了另一个原型、我们将在其中使用您建议的系统侧电量监测计和您建议的电池保护芯片组。

    谢谢、

    Denish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以查看 bq2980 的高侧或 bq2970的低侧。

    您可以在此处将我添加为朋友以发送个性化消息。

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Onyx:

    感谢您的响应。

    我向您的帐户发送朋友请求、

    关于我的项目中的 BQ2970、我使用此保护 IC。但它造成了同样的问题、首先我必须连接充电器、然后只有我才能检测电池、因此对于可拆卸电池而言、它不可拆卸。

    但在 BQ2980中、我在数据表芯片中看到用于对 CHG MOSFET 进行初始化的内部电荷泵、因此我可以将此保护 IC 用于可拆卸电池组? 我不需要像 bq27741-G1电量监测计和 BQ2970保护 IC 那样首先在电池组+和电池组终端连接到已认证的充电器、然后只有我的系统才能检测电池组电压?

    因此、请确认以上要点。

    等待提示响应。

    谢谢、
    Denish。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、bq2980可连接到电池、您无需充电器电压即可唤醒电池电量监测计

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Onyx:

    感谢您确认这一点。 这对我们非常有帮助。

    我们将继续推进这一工作。 我们将首先在 BQ2980 EVM 上检查此问题、然后在我们为下一个派单更新设计后检查此问题。

    谢谢、

    Denish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Onyx、

    您的点有一个校正。

    我在系统板 PCB 中连接了电池保护 IC、而不是电池。

    那么、根据上述内容、不会出现任何问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据参考原理图、bq2980上的 VDD 和 Vbat 需要连接到电池。 如果电路板上没有电池、您打算如何使芯片正常工作?

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx、

    是的、根据参考 原理图、我将为芯片组的 Bat 和 VDD 引脚提供电池电压。 但我的要点是、我目前在主产品设计中实施了此原理图、因此电池保护模块安装在系统上、我通过电池座向系统提供电池电压、因为我的电池没有按照前面的讨论构建 PCM 电路。

    但是、此电池组 可从客户端拆卸、以便客户可以更换电池。 因此、我的观点是、如果我的客户 更换了电池、并且由于  某些问题而没有充电器、那么在这种情况下、我的器件可以在插入新电池时检测电压。 它们 不需要先连接充电器、然后再插入电池、在取下充电器后 、我的设备将使用电池。

    那么、我的问题是、如果我将此电池保护单元放入器件中、以便我的客户不会面临这种类型的问题?

    我只需要进行此确认、否则原理图和布局将按照 TI 应用程序执行。 注意事项、我将在接下来的几天内由您确认。

    因此、不会有桩线从客户端到达

    从客户方面等待。

    谢谢、

    Denish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    遗憾的是、您无法使用 bq2980执行此操作。 如果是系统侧、则需要通电。 否则、它将处于关断模式、即使您使用电池、它仍将处于关断状态。 直到您在充电器被唤醒之前应用它。 您必须将电池设计为始终具有保护器。 这就是保护器在安全条件下保护电池的作用。

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Onyx:

    感谢您的回答。

    因此、我无法使用该保护 IC。

    您是否可以建议另一 个保护 IC、它可以 从客户方面解决我的问题?

    谢谢、

    Denish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    保护 IC 应始终连接到电池。 Veryl 可能您的电池上已经安装了保护 IC。 我们没有任何系统侧保护 IC
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx、

    不是问题。

    感谢您的支持。

    谢谢、

    Denish