尊敬的团队:
我正在处理 UPS 风扇控制板电源。 请提供器件型号和一些演示电路。
以下是我的规格:
输入:来自直流电源2~10V
输出:3~10V/低于100mA (恒定电压)
当输入低于3V 时,必须从该电源解决方案(备用电源)供电。
建议使用演示电路的解决方案。
此致、
Muthu
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Halen:
下面是一些要点。
这是数据中心的紧急 UPS 风扇控制板电源。 我们只有一个源输入、当输入低于3V 时、它会升压3-10V。
这个电路显示我有带外部电源的电源 FB 引脚并且也必须提供 PWM 信号。
这是我从您的电路(第2点)中理解的 corrcet。
请使用具有可驱动输出电压的单个直流源提供建议、或者我如何使用此电路解决我的问题。
正在等待您的回复。
谢谢、
此致、
Muthu