This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 需要风扇控制板的电源解决方案

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61093

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/741258/need-power-solution-for-fan-control-board

主题中讨论的其他器件:TPS61093

尊敬的团队:

          我正在处理 UPS 风扇控制板电源。 请提供器件型号和一些演示电路。

以下是我的规格:

输入:来自直流电源2~10V

输出:3~10V/低于100mA (恒定电压)

当输入低于3V 时,必须从该电源解决方案(备用电源)供电。

建议使用演示电路的解决方案。

此致、

Muthu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Muthu、

    如果我理解正确、对于2V - 3V 输入、您需要3V 至10V 的可变输出和3V 至10V 的输入、该电源将被关闭、您使用输入电源吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pfarr:

               是的、您答对了。

    请帮助我获取用于评估的解决方案和一些演示电路。

    我正在寻找您的回复。

    谢谢、

    此致、

    Muthu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Muthu:

    请看一下 TPS61093、这款器件可能适合您的应用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Halen:

              我研究了 TPS61093数据表、它看起来像固定输出电压、我需要可变输出电压。

    如果您有任何示例或演示原理图电路图、请与我分享。

    输入:1-3V 直流,输出:3-10V 直流/50mA

    谢谢、

    此致、

    Muthu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Muthu,

    它们可以通过向 FB 引脚注入外部电压来调节输出电压。 对于 TPS61093、它可以支持>1.6V 的输入电压。 请查看下图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Halen:

              下面是一些要点。

    这是数据中心的紧急 UPS 风扇控制板电源。 我们只有一个源输入、当输入低于3V 时、它会升压3-10V。

    这个电路显示我有带外部电源的电源 FB 引脚并且也必须提供 PWM 信号。

    这是我从您的电路(第2点)中理解的 corrcet。

    请使用具有可驱动输出电压的单个直流源提供建议、或者我如何使用此电路解决我的问题。

    正在等待您的回复。

    谢谢、

    此致、

    Muthu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Muthu,

    您还可以使用直流电压、如 Vin。 因此、当 Vin 为高电平时、Vout 为低电平时、Vin 为低电平时、Vout 为高电平。 但您需要计算 R、R1和 R2的值以获得所需的值。