Other Parts Discussed in Thread: TPS2378
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS2378 您好!
我们的客户尝试使用外部适配 器并启用 APD、但有时他们发现 APD 无法工作、即使 Vapd 上升到1.5V 以上。
玛伊民兵是否知道 APD 即使 Vapd 上升到1.5V 以上也无法正常工作?
谢谢你。
C.T.
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 CT、
1.此适配器是否用于原理图中注明的24Vac 和"28Vdc 至58Vdc "适配器? 客户在无法使 APD 信号正常工作时使用哪种适配器输入?
2. LDO 输出端的"SMAJ58A"是否已组装?
3.它们之所以使用具有 LD 的齐纳二极管而不是图1原理图 SLUA477中所示的简单电阻分压器、有特殊原因吗? 它是否适应28V-58V 直流电压范围?
http://www.ti.com/lit/an/slua477/slua477.pdf
此致、
Tom Amlee
PoE PD 应用工程师