This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2378:APD 启用问题

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2378

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/742082/tps2378-the-apd-enable-issue

器件型号:TPS2378

您好!

我们的客户尝试使用外部适配 器并启用 APD、但有时他们发现 APD 无法工作、即使 Vapd 上升到1.5V 以上。

玛伊民兵是否知道 APD 即使 Vapd 上升到1.5V 以上也无法正常工作?

谢谢你。

C.T.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 CT、

    1.此适配器是否用于原理图中注明的24Vac 和"28Vdc 至58Vdc "适配器? 客户在无法使 APD 信号正常工作时使用哪种适配器输入?

    2. LDO 输出端的"SMAJ58A"是否已组装?

    3.它们之所以使用具有 LD 的齐纳二极管而不是图1原理图 SLUA477中所示的简单电阻分压器、有特殊原因吗? 它是否适应28V-58V 直流电压范围?

    http://www.ti.com/lit/an/slua477/slua477.pdf
     
    此致、
    Tom Amlee
    PoE PD 应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tom、

    对于您的问题:
    1.在本例中仅为24VAC

    2.是的、这是为了防止电压尖峰。 在 PSE 运行期间插入外部适配器时、有时会出现电压尖峰、"SMAJ58A"可防止 APD 引脚损坏。

    实际上、这个电路是从 UPOE 原理图中得到的。 为了防止 TPS2378在外部适配器热插拔时出现电压尖峰、请将电压钳位电路用作齐纳二极管和 LDO。

    在查看原理图之前、您能否告知我们:
    1.如果希望 APD 功能正常工作,应满足什么条件? 仅 APD 至 RTN >1.5V?
    2.是否存在 APD 即使 Vapd 上升到1.5V 以上也无法正常工作的可能性?


    此致、
    C.T.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 C.T.

    移除 LDO 输出端的 TVS 二极管、查看是否可以在 APD 引脚上获得正确的电压。

    您只需要使 APD > 1.5V。

    谢谢、
    Tom Amlee
    PoE PD 应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tom、

    感谢您的回答。 此外、您能否告诉我们:
    1.如果希望 APD 功能正常工作,应满足什么条件? 仅 APD 至 RTN >1.5V?
    2.是否存在 APD 即使 Vapd 上升到1.5V 以上也无法正常工作的可能性?

    这是我们在这个线程中想要知道的。 我们将检查 TVS 和 LDO 性能、但在此之前、我们需要知道 APD 的确切机制、然后可以帮助我们进行调试。 只需1.5V 电压即可满足吗? TPS2378内部的任何东西也会影响 APD? 请帮助我们了解这2个问题、谢谢。

    此致、
    C.T.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 C.T.

    1.要使用 APD,请满足第5页指定的 APD 电压阈值,并且不要超过第4页指定的最大 APD 电压。 PD 控制器内的任何其他组件都不会影响 APD。
    2.如果 APD 在这些条件下无法正常工作、我建议客户订购另一个 IC。

    谢谢、
    Tom Amlee
    PoE PD 应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 C.T.

    我能回答您的问题吗? 如果是、您可以单击绿色的"已解决"按钮吗? 我现在将关闭此主题。 如果您需要其他支持、只需回复即可。 线程将重新打开。

    此致、
    Tom Amlee
    PoE PD 应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tom、

    是的、非常感谢。

    此致、
    C.T.